This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1352R:自定义引导加载程序作为应用程序的一部分

Guru**** 3005800 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909015/compiler-cc1352r-customized-bootloader-as-part-of-application

器件型号:CC1352R

工具/软件:TI C/C++编译器

我想将自定义引导加载程序与我的应用程序相结合。 详细而言、我的引导加载功能将放置在最后一个闪存页面中(作为 BIM)、然后跳转到我的正常/剩余应用程序。 但是、在进行开发和调试时、我想通过调试器将两者都下载到处理器中。 当我现在下载应用程序时、它还会覆盖最后一个闪存页面(至少通过设置 CCFG 寄存器)、然后引导加载程序消失。 但原则上、我可以在我的应用中具有所有功能(至少我猜是这样)。

我的想法:属于引导加载程序功能的所有代码都从链接器移至最后一个闪存页。 链接器命令文件(cc13x2r1f3.cmd)已经包含 FLASH_LAST_PAGE 的定义。 我的应用程序中剩余的所有代码都被移动到闪存中。

通常、代码被放置在映射到闪存的.text 段中。 当我现在定义一个新段时、例如.boottext、引导函数被放置在其中并且被映射到 flash_last_page 时、我会得到我想要的、对吧? 但我不知道如何使用.bootttext (一些#pragma????)标记我的引导加载程序函数。

我仍然可能有数据问题。 最好我的引导部分可以定义放置在一个地址的全局/静态变量。 然后、应用程序部分也可以定义全局变量、但这些变量可以位于那些已经从引导加载功能中使用的地址上。 原则上、对于数据、也可以定义不同的段、例如.bss 和.bootbss。 但是否可以将两个段重叠? 即使在这里、我也不知道如何为数据定义新段并将专用变量映射到该段。

任何帮助都是有益的

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、  

    指派专家进行评论。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    您是否看到了我们为无线下载(OAD)示例创建的引导映像管理器示例? 在此解决方案中、引导加载程序(BIM)和应用程序映像由 CCS/IAR 中的不同项目创建。 它们的边界在链接器命令文件(.cmd/.ICF 文件)中设置。

    您可以将 BIM 项目用作引导加载程序的起点。 请在以下文件夹中找到它: C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\examples\nortos\CC1352R1_LAUNCHXL_bim\bim_onchip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我看到了它、它在很大程度上帮助我们获得了一个用于定制引导加载程序的粗略框架。 我认为我可以实现正常/旧行为、从而:

    1. 将引导加载程序创建为一个项目。 整个调试器位于最后一个闪存页中。
    2. 使用 XDS110调试器将此引导加载程序下载到目标。
    3. 现在只有引导加载程序在目标上运行。
    4. 在不同的项目中开发应用程序。 使用调试器下载此文件将覆盖引导加载程序、因为至少对于 CCFG 值、最后一个闪存页将被覆盖。 因此、我只能在没有引导加载程序的情况下开发应用程序。
    5. 输出的电压。 例如、Intel hex 格式、我删除了最后一个闪存页的一部分、并创建了从引导加载程序接受的那种文件。
    6. 在引导加载程序运行的目标上、我使用自定义功能将应用程序(无最后一个闪存页)放入内部存储器。 我的应用程序通常从地址0开始。
    7. 从这一点来看、复位后、引导加载程序检测到存在有效的应用程序、并跳至零以启动它。

    我想与引导加载程序一起调试我的应用程序。 但这与所描述的正常行为不符。 从我刚才所读的内容来看、这应该可以通过使用#pragma SET_CODE_SECTION 将我的引导加载程序功能放入已存在的 FLASH_LAST_PAGE 段中的新段来实现。 应用程序代码不使用此 pragma、因此会放入.text 段。

    我仍然看到数据段存在问题。 可预先验证我的引导加载程序功能的全局/静态变量也被放入不同的段中(再次为#Praga Set_data_section)。 但是、这个段应该使用与我的应用变量所在的.bss 相同的地址范围。 还不知道这是否可行。 我仍然需要阅读《ARM 汇编语言工具用户指南》。

    我不能完全清楚的另一个问题是矢量表。 BIM 在自己的 startup_ccs.c 中定义了一个 g_pfnVectors 数组、用不同的处理程序函数填充。 但我的应用程序在 SoM TI 工具和/或 SYS_BIOS 工具内部的某个位置执行它。 最好我必须进行数组处理、一个用于引导加载程序功能、另一个用于应用程序(我猜甚至位于不同的地址)。 但是、如何在不进行复位的情况下从引导加载矢量切换到应用程序矢量? 或者、当引导加载程序调用地址0处的函数以启动应用程序时、这会自动完成吗?

    你懂我

    Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    下载应用程序映像不应覆盖 CCFG 或引导加载程序代码。 请查看任何 OAD 示例、以了解如何在应用程序映像中解决此问题:

    有关调试、请参阅 OAD SimpleLink Academy 实验。 任务4将向您介绍如何调试引导加载程序和应用程序映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我查看了提供链接。 但是、现在我认为、我们所说的引导加载程序与所谓的 OAD 之间存在根本区别。

    引导加载程序仍将运行、并且能够在应用程序中的任何内容不工作时安装新应用程序。 OAD 是安装新应用程序的标准化方法。 但必须从应用程序本身执行此安装。 因此、如果应用程序中出现导致崩溃的错误、我无法安装其他应用程序。 当然、这假设用于获取新应用程序的功能完全在引导加载程序中完成。 在我们的案例中、该应用是通过 I2C 接口提供给处理器的、因此 BLE 不会产生任何影响。

    由于我的应用程序不支持 OAD、因此也很清楚如何调试我的应用程序、即使在我具有所有符号时包含 OAD/BIM 功能。

    我必须创建一个引导加载程序、当应用程序崩溃很早时、该引导加载程序仍然可以接受映像数据。 我们的应用程序是用 C++创建的、我们使用了大量静态/全局对象。 即使在 main()启动之前,也会调用这些类的构造函数。 但 BIM 原则是 main()位于 BIM 内部。 因此、如果我的其中一个构造函数中出现错误、BIM 未启动、并且我无法通过 I2C 接收新的应用程序映像。 如果没有崩溃、或者在 BIM "切换到应用程序"后会发生崩溃、我可以使用 BIM/bootloader I2C 驱动程序来获取新应用。

    因为(在我的引导加载程序理解下)引导加载程序和应用程序是两个独立的应用程序、它们有两个_c_int00函数和两个不同的 C++初始化表。 但只有一个支持 OAD 的应用程序才有一个。

    在所有 OAD 示例中、启动为:

    • 调用 ResetISR
    • SetupTrimDevice 被调用
    • 调用_c_int00
    • 全局/静态变量被初始化、包括全局 C++对象的构造函数
    • main (调用 BIM 的)
    • BIM 执行检查并以意外方式覆盖内部闪存
    • BIM 跳转到应用程序的起始地址。 该地址位于内部闪存的第一个字节的 OAD 标头中
    • 我想应用程序的起始地址是(应用程序) main 的地址。 或者如何获取该地址?

    如前所述、由于全局对象的初始化/构造函数存在问题、我无法再提供一个有效的应用程序。 我必须在内部对其进行刷写。

    BTW:您编写了"下载应用程序映像不应覆盖 CCFG 或引导加载程序代码"。 当我通过 OAD 下载应用程序时、您是对的。 但我处于开发阶段、将应用程序放入处理器是通过始终覆盖 CCFG 的调试器完成的。

    目前、我认为、即使从硬件的角度来看、也无法使用我们了解的功能(预计将提供)来完成引导加载程序。 为了获得类似的结果、我必须消除可能导致问题的所有全局/静态变量(这意味着除未修改的简单数据数组之外的所有变量)。

    或者、您(或其他专家)是否对此有其他解决方案?

    BR
    Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是意识到我的最后一个发言似乎不正确。

    应该可以实现两种应用。 CCFG 仍绑定到引导加载程序。 所有引导加载程序代码均可位于最后一个闪存页中。 CCFG 确定从引导加载程序/最后一个闪存页调用_c_int00和 main。

    现在、如果"主"应用程序完全位于其他较低的闪存页中、引导加载程序只需跳转到地址0、然后调用包含其_c_int00的应用程序。

    矢量表也可以从最后一个闪存页移动到第一个闪存页、以便在此之后调用应用程序的中断例程。

    正常的引导加载程序等都可以正常工作。 当与调试器连接时、闪存中不可能有两个应用。

    在我们的旧项目中、这也是不可能的。 我希望现在可以使用较新的(更好?) 处理器、根本不会成为事实。

    是否可以使用 code composer studio 下载自己的 hex 文件、甚至可以将连接的 CC1352R 的内部闪存读取到 hex 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    很抱歉耽误你的回答。

    可以使用 CCS 或闪存编程器读取 CC1352R 器件的存储器。