This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:修改 DMD 模式

Guru**** 3015340 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907293/ccs-modification-of-dmd-mode

主题中讨论的其他器件:DLP2010NIR、 DLPC150

工具/软件:Code Composer Studio

您好:
我想询问 DLP NIRscan Nano EVM 处理 DMD 模式操作的具体功能。 如果我想更改特定数量的 DMD 小镜开关、应该修改?的函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    您提到"我想更改特定数量的 DMD 小镜开关"。 您是否希望在系统上执行特定的内部图形流设置? 如果可能、请详细说明您的用例。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有使用过具体示例。 我只想学习。 我想控制每个镜片。 可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请详细描述您的应用和要求吗? 我们需要更多信息来回答您的问题。

    DLP NIRCAN 微型 EVM 使用 DLPC150控制器和 DLP2010NIA DMD。  请参阅"DLPC150编程人员指南"、本文档详细介绍 了 DLPC150控制器支持的命令/指令。

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu031a/dlpu031a.pdf

    请对照 DLPC150支持的命令列表查看您的要求。  这将让您了解需要在 EVM 软件中进行何种类型的更改。

     此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想修复 DMD 上的全局模式、并在特定位置和特定波长处打开微镜、而不是扫描每个波长、我该如何更改设置或如何修改程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎希望扫描单个波长。 是这样吗?

    如果是、您在这里考虑进行哪些权衡? 典型扫描将超过一个波长范围。 您是否有特定的原因不想这么做?