This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:ti_dspack_ibsetup_6.1.0.1449.bin 在哪里、我需要它

Guru**** 3015990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909542/ccs-ccstudio-where-is-ti_dspack_ibsetup_6-1-0-1449-bin-i-need-it-please

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我注意到 CCS 6.1.2适用于 MS Windows 版本、而不是 Linux 版本。

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/737058?CCS-CCSTUDIO-CCSv6-Installing-com-ti-ccstudio-debugserver-linux-problem-on-Ubuntu-16-04

您能否修复安装、以便找到该文件"ti_dspack_ibsetup_6.1.0.1449.bin"。 这将是一个很大的帮助。 或者在显示时清理安装程序下载、您仍然支持所有这些旧版本的 CCS、而您似乎不支持这些旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    正确、不再支持这些旧的 CCS 版本。 我们在 CCS 下载页面上提供了相应的 URL、以防用户查找特定版本。 但在实际支持方面、我们建议您更新为最新版本。

    您是否有任何特殊原因尝试安装6.1.2?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在尝试安装此特定版本、因为我正在为具有变更控制的公司中的项目开发软件。 此特定版本是项目鉴定的要求。 它是一家航天公司。

    如果您无法/无法解决此问题

    您是否会清理下载部分以仅显示有效的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="James Cordell)]我尝试安装此特定版本,因为我正在为具有变更控制的公司中的项目开发软件。 此特定版本是项目鉴定的要求。 它是一家航天公司。[/QUERP]

    明白。 我已将此问题上报给安装人员专家。 我们希望为此找到一种变通办法。 我将在收到任何更新后立即通知您

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在调查中。 我能够在 Ubuntu 14.04和16.04上重现此问题。 我还在18.04上遇到安装失败、但出现了另一个问题。

    很明显、Ubuntu 上的6.1.2存在问题。 我们将查看删除此版本。

    请注意、6.1.3在 Ubuntu 16.04上安装正常(适用于我)。 您可能需要尝试该版本。 它只是一个次要版本不同(仅限错误修复)。 您始终可以使用6.1.2中提供的相同版本的编译器、以确保您的编译环境是相同的。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的调查。 我将使用已安装的6.1.3。 我看到它使用了

    4.9.3.2015q3_2015  

    和6.1.2使用

    4.8.2014q3-20140805

    如何降级此组件?

    此外、我可以使用此旧版本的最新版本是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="James Cordell"]

    和6.1.2使用

    4.8.2014q3-20140805

    如何降级此组件?

    [/报价]

    您可以从以下位置获取该版本:

    https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.8/4.8-2014-q3-update

    如果将其解压到与4.9版本相同的位置、CCS 应自动检测到该版本:

    [报价用户="James Cordell"]此外,我可以使用此旧版本的最新版本是什么?

    当我查看 GCC ARM 编译器更新站点时、您可能会得到9.2.1.2019

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="James Cordell"]此外,我可以使用此旧版本的最新版本是什么?

    我想知道我是否误解了这个问题。 我最初假定您是指具有 CCS 6.1.3的最新版本 GCC。 如果是指 CCS 的最新版本与旧编译器版本、则最新的 CCS 版本应支持该版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我的意思是支持4.8.4 linaro 的 CCS 的最新版本。 感谢您的反馈。