This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5749:am574x idk GPIO

Guru**** 3016240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/905972/ccs-am5749-am574x-idk-gpio

器件型号:AM5749

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 am574x idk 板、我使用 CCS 10进行了一个程序来控制 LED 根据演示 BareMetal_template_app_am572x_C66和 GPIO_LedBlink_idkAM572x_c66xTestProject、我有两个示例:

1当我制作新的 progarm 时,Board_init 函数始终必须找到 evmAM572x,如果我想找到 idkAM574x,我必须做什么更改?

2我使用 GPIO_PinConfig 函数配置输出、但不起作用、我必须添加寄存器以进行配置、例如  *(unsigned int*) 0x4A00369C =(unsigned int)(0x1000E); 如果我希望函数配置输出、或者如果我想初始化输出、我必须使用哪个函数或修改哪个文件?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.创建 CCS 工程时、目标板选择应为 idkAM574x、而不是 evmAM572x。

    您始终可以使用 makefile 来构建代码。 使用 makefile 进行编译时、请设置 Bord=idkAM574x。 这将确保从 idkAM574x 源文件编译 Board_init()。

    2. Pinmux 在 Board_init()-> PinmuxGpioLedConfig()中的~/pdk/packages/ti/board/src/idkAM574x/idkAM574x_pinmux.c.下设置 GPIO_PinConfig 用于配置 GPIO 寄存器、而不是引脚多路复用寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1当我创建新的 CCS 项目时、我选择 IDK_AM574X、网格与以前相同、找不到 evmAM572.c

    无法在"/oe/bld/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/board-rtos/01.00.10.06G-r0/build/ti/board/src/evmAM572x/evmAM572x.c "中找到源文件
    找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

    2我检查 PinmuxGpioLedConfig()、

    空 PinmuxGpioLedConfig ()
    {
    uint32 regVal = 0U;

    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_SPI1_D1_SPI1_D1_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_SPI1_D1 = regVal;

    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_SPI1_D0_SPI1_D0_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_SPI1_D0 = regVal;

    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_SPI2_SCLK_SPI2_SCLK_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_REGS)->PAD_SPI2_SCLK = regVal;

    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_SPI2_D1_SPI2_D1_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_SPI2_D1 = regVal;

    }

    这适用于使用 SPI 的工业输入、而不是原始 GPIO 输入或输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、不得将 AM572x 项目用于 AM574x 电路板。 请按照以下说明操作。  

    使用"pdkProjectCreate.bat AM574x idkAM574x 小 GPIO All DSP"创建 DSP GPIO CCS 项目。 SDK 文档中对此进行了如下描述。 

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_overview.html#pdk-example-and-test-project-creation

    2.它看起来不像正确的文件。 下面是您应该在~/pdk/packages/ti/board/src/idkAM574x/idkAM574x_pinmux.c.中看到的函数

    void PinmuxGpioLedConfig (int alpha)
    {
    uint32 regVal = 0U;
    
    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_XREF_CLK2_XREF_CLK2_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_XREF_CLK2 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_VIN1A_D5_VIN1A_D5_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_VIN1A_D5 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_MCASP2_AXR4_MCASP2_AXR4_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_REGS)->PAD_MCASP2_AXR4 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_MCASP2_AXR5_MCASP2_AXR5_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_REGS)->PAD_MCASP2_AXR5 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTROL_CORE_PAD_IO_PAD_MCASP2_AXR6_MCASP2_AXR6_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_MCASP2_AXR6 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTROL_CORE_PAD_IO_PAD_MCASP2_AXR7_MCASP2_AXR7_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_MCASP2_AXR7 = regVal;
    
    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_SPI1_D0_SPI1_D0_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_SPI1_D0 = regVal;
    
    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_SPI1_D1_SPI1_D1_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_SPI1_D1 = regVal;
    
    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_SPI1_CS0_SPI1_CS0_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_SPI1_CS0 = regVal;
    
    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_SPI1_CS1_SPI1_CS1_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_REGS)->PAD_SPI1_CS1 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_VIN1A_D13_VIN1A_D13_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_VIN1A_D13 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_VIN1A_D14_VIN1A_D14_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_VIN1A_D14 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTROL_CORE_PAD_IO_PAD_VIN2A_VSYNC0_VIN2A_VSYNC0_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_REGS)->PAD_VIN2A_VSYNC0 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_VIN2A_D3_VIN2A_D3_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_VIN2A_D3 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_VIN2A_D4_VIN2A_D4_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_VIN2A_D4 = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_VIN2A_D5_VIN2A_D5_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_VIN2A_D5 = regVal;
    IF (α)
    {
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_UART2_RTSN_UART2_RTSN_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_UART2_RTSN = regVal;
    
    CSL_fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_UART2_CTSN_UART2_CTSN_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_UART2_CTSn = regVal;
    }
    其他
    {
    CSL_Fins (regVal、CONTRAL_CORE_PAD_IO_PAD_UART1_TXD_UART1_TXD_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_UART1_TXD = regVal;
    
    CSL_Fins (regVal、CONTROL_CORE_PAD_IO_PAD_UART1_RXD_UART1_RXD_MUXMODE、0xEU);
    (((CSL_padRegsOvly) CSL_MPU_CORE_PAD_IO_Registers_regs)->PAD_UART1_RXD = regVal;
    }
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    1我按照说明操作、但提示是系统找不到路径。

    2 我找到的 PinmuxGpioLedConfig 是 evmAM572x、idkAM574x 与您的相同。 但如何将文件 evmam572x_pinmux.c 替换为 idkAM574x_pinmux.c 我认为问题与第一个问题相同。

    我使用 CCS 创建一个新项目, Board_init()将转到 evmAM572x 而不是 idkAM574x。 CCS 环境中是否有任何设置? 以下是我使用的

    -mv6600 --include_path="C:/Users/richard/workspace_v10/test_idkam5749 --include_path="C:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/include --include_path="C:/ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages --define=idkAM574x --define=C66X --define=SOC_AM574x --define=am574x --define=ti_targets_arm_elf_hel_m4=diag_off-display_warning_dig-g=225-off-display_display_display_error-m4_dig_off-m6_dig_display_error--m6_dig_off-m6_dig_off-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享运行以下推荐的输出?

    > pdkProjectCreate.bat AM574x idkAM574x 小尺寸 GPIO All DSP

    此致、
    斯坦利