This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:在为 am57xx 编译 tisdk 时、我面临以下问题

Guru**** 3016280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903441/compiler-while-compiling-the-tisdk-for-am57xx-i-am-facing-below-issue

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI:

  请在该问题上提供帮助  

错误:任务(虚拟:本机:/u/AM57XX/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-support/tensorflow-lite/tensorflow-lite_1.15.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"

此致、

Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    您能否说明您使用的 SDK 的哪个版本?

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

      您是指处理器 SDK 配置文件、或者在构建 SDK 时遇到上述问题

    此致、

    Suman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

      

    /configs/processor-sdk/processor-sdk-06.03.00.106-config.txt

    此致、

    Suman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    是否可以附加构建失败日志?

    日志文件通常在控制台中提供、格式为 log.do_compile。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏门、

    建议将日志作为附件提供,日志文件为~17000行,因此很难读取/发布更新。

    在此处附加日志: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/build_5F00_error_5F00_console_5F00_log.txt

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏门、

    从您共享的日志(在上面重新发布)中、我不清楚在此之前执行了哪些步骤。

    我会要求您执行以下操作并将反馈作为附件分享。

    1. 确保已安装所有主机工具依赖项 :http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Overview_Building_the_SDK.html#quick-start
    2. 启动一个新的 shell 并按如下所示启动构建: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Overview_Building_the_SDK.html#build-steps
    3. 请分享故障日志、通常(如前面所述)、您将从 Yocto 收到一条消息、指出 此处存储了故障日志:例如、日志中的"/u/AM57XX/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/x86_64-linux/tensorflow-lite-native/1.15-r4/temp/log.do_compile.15846 "是有用的、请注意、此名称将在各个运行中发生变化。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

      请在以下问题上提供帮助

    错误:VLIB-c66x-3_2_1_0-r0 do_install:函数失败:do_install (日志文件位于/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/vlib-c66x/3_2_1_0-r0/temp/log.do_install.15324上)
    错误:故障日志文件存储在:/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/vlib-c66x/3_2_1_0-r0/temp/log.do_install.15324中
    日志数据如下:
    |调试:执行 python 函数 extend_pote_sysroot
    |注意:直接依赖关系为['/u/suman/work/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/quilt/quilt-native_0.65.bb:do_populate_sysroot'、'virtual:native:/u/suman/work/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/pseudo/pseudo_git.bb:do_populate_sysroot'、'/u/suman/work/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-arm-toolchain/external-arm-toolchain.bb:do_populate_sysroot']
    |注:已安装到 sysroot 中:[]
    |注意:跳过 sysroot 中已存在的内容:['quilt-native'、'pseudo-native'、'external-arm-toolchain']
    |调试:Python 函数 extend_pote_sysroot 已完成
    |调试:执行 shell 函数 DO 安装
    | cp:不能 stat '/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/vlib-c66x/3_2_1_0-r0/vlib_c66x_3_2_1_0 /*':没有这样的文件或目录
    |警告:/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/vlib-c66x/3_2_1_0-r0/temp/run.do_install.15324:1从'CP ${CP_args}/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/vlib-c66x/3_2_1_0-r0/vlib_c66x_3_2_1_0 /*/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/vlib-c66x/3_2_1_0-r0/image/usr/share/ti/ti-vlib-c66x-tree 退出1
    |错误:功能失败:DO 安装(日志文件位于/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/vlib-c66x/3_2_1_0-r0/temp/log.do_install.15324)
    错误:任务(/u/suman/work/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/vlib/vlib-c66x_3.2.1.0.bb:DO 安装)失败、退出代码为"1"
    错误:IMGLIBI-c66x-3_1_1_0-R1 do_install:函数失败:do_install (日志文件位于/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/imglib-c66x/3_1_1_0-r1/temp/log.do_install.15327上)
    错误:故障日志文件存储在:/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/imglib-c66x/3_1_1_0-r1/temp/log.do_install.15327中
    日志数据如下:
    |调试:执行 python 函数 extend_pote_sysroot
    |注意:直接依赖关系为['/u/suman/work/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/quilt/quilt-native_0.65.bb:do_populate_sysroot'、'virtual:native:/u/suman/work/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/pseudo/pseudo_git.bb:do_populate_sysroot'、'/u/suman/work/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-arm-toolchain/external-arm-toolchain.bb:do_populate_sysroot']
    |注:已安装到 sysroot 中:[]
    |注意:跳过 sysroot 中已存在的内容:['quilt-native'、'pseudo-native'、'external-arm-toolchain']
    |调试:Python 函数 extend_pote_sysroot 已完成
    |调试:执行 shell 函数 DO 安装
    | cp:不能 stat '/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/imglib-c66x/3_1_1_0-r1/imglib-c66x-3_1_1_0 /*':没有这样的文件或目录
    |警告:/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/imglib-c66x/3_1_1_0-r1/temp/run.do_install.15327:1从'CP ${CP_args}/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/imglib-c66x/3_1_1_0-r1/imglib-c66x-3_1_1_0 /*/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/imglib-c66x/3_1_1_0-r1/image/usr/share/ti/ti-imglib-c66x-tree 退出1
    |错误:功能失败:DO 安装(日志文件位于/u/suman/work/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/imglib-c66x/3_1_1_0-r1/temp/log.do_install.15327)
    错误:任务(/u/suman/work/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/imglib/imglib-c66x_3.1.1.0.bb:DO 安装)失败、退出代码为"1"
    注:任务摘要:尝试4110个任务,其中4096不需要重新运行,2个任务失败。

    摘要:2个任务失败:
     /u/suman/work/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/vlib/vlib-c66x_3.2.1.0.bb:DO 安装
     /u/suman/work/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/imglib/imglib-c66x_3.1.1.0.bb:DO 安装
    摘要:显示了6条警告消息。
    摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。

    此致、

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    如我之前的帖子所示、您需要提供更多详细信息、并具体回答所请求的问题。  

    此错误在我们的机器上不可重现、您的问题描述需要进一步明确以提供进一步帮助。

    请参阅此帖子以了解先前的请求: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/903441/3348882#3348882

    此致

    Karthik