This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28027:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 3016070 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909580/compiler-tms320f28027-code-composer-studio-forum

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

我刚刚在 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\libraries\math\IQmath\c28\examples\c2802x 中导入了一个示例项目

这是一个包含 IQmath 的简单项目。 我在程序代码中添加了 xx=_IQtoF (AR1),其中 AR1和 xx 分别是 IQ24和 float 变量,并得到以下错误:

有什么解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    您是否能够在不添加代码的情况下编译导入的项目?

    此外、您能否检查是否在 Project 属性中正确指定了文件搜索路径?  请参阅随附的快照以供参考。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    否、实际上我已经注释掉了所有三角函数和 exp 函数以检查我的代码、如果我取消注释所有这些函数、那么我将对该错误进行 git:

     而不是

    这就是编译器的外观

    我手动添加了第二行、但错误没有变化

    但是、当我创建一个新工程并为编译器和链接器选项提供设置时、它会起作用。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法看到您共享的编译器的快照?

    此外、请分享您添加的代码的快照。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题?

    此致

    Siddharth