This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:[CC3220SD/SDK4.10]创建分离的 pthread 将继续占用堆内存?

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909179/ccs-cc3220sd-sdk4-10-create-detached-pthread-will-keep-occupying-heap-memory

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

下面是创建分离 pthread 的示例代码、为什么它在完成任务时一直占用堆内存?

请帮助。 谢谢。

pthread_t create_thread (const int 优先级、回调 CB、void * args)

{

  pthread_t pid = NULL;

  pthread_attr_t atttrs;

  struct sched_param schedule;

  执行{

    pthread_attr_init (atttrs);

    schedule.sched_priority = priority;

    pthread_attr_setschedparam (&atttrs、&schedule);

    if (pthread_attr_setdetachstate (&atttrat、pthread_create_detachstate)!= 0){

      错误("设置状态失败\n");

      中断;

    }

    if (pthread_attr_setstacksize (&attrs、4096)!= 0){

      错误("无法设置 stacksize\n");

      中断;

    }

    if (pthread_create (&pid、&attrs、CB、args)!= 0){

      错误("无法创建线程\n");

      中断;

    }

  } while (false);

  pthread_attr_destroy (atttrs);

  返回 pid;

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    线程是如何终止的? 它是被删除还是只是从线程输入函数中退出? 什么是底层 OS...FreeRTOS 或 TI-RTOS?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ToddMullanix、

    我使用的是 TI-RTOS。 以下代码是线程的终止方式。 谢谢。

    void * my_thread_task (void * args)
    {
    信息("输入主题\n");
    pthread_exit (NULL);
    返回 NULL;
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当空闲运行时、pthread 内存被清理。 请看 Tools->Runtime Object View->Idle,您可以看到将实际删除 pthread (和底层任务)的函数(_pthread_cleanupFxn)。  

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、

    是的、当我测试代码时、我可以看到_pthread_cleanupFxn 正在运行。

    同时、我在 pthread 完成任务时检查了堆。

    再次检查。

    堆继续被 pthread 占用。 如何解决此问题? 我的示例代码有什么问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否在 _pthread_cleanupFxn 中放置一个断点并确认它正在被命中? 如果 Idle 从不运行、则不会清理内存。  

    您可以尝试的另一件事是使用 HeapTrack 查看谁(以及何时)正在分配内存。 请访问 https://training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos。 它在最后一节介绍了如何使用 HeapTrack。 页面上有一个 pdf、以防您不想观看视频。

    注意:对于 SimpleLink SDK、调试内核项目启用 HeapTrack。 查看 SimpleLink SDK 用户指南、了解如何使用调试内核项目(而不是默认的发布内核项目)。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ToddMullanix、

    在 _pthread_cleanupFxn 处设置断点、看起来永远不会被调用。 为什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    查看 ROV->Task Detailed。 是否有一个任务永远不会放弃处理器、从而永远不允许空闲运行?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ToddMullanix、

    有趣的是、在运行 services_thread 之前、我可以观察到调用了_pthread_cleanupFxn。

    我再次检查 services_thread 的代码、它始终在 HTTP 连接的 select 函数处被阻止。

    更多调试技巧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、

    谢谢。 我找出问题。 因为我们使用 UART_readPolling、它使线程在后台运行。

    现在、我们使用 UART_READ/WRITE、而不是轮询、一切看起来都很好。 谢谢。