This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:System_printf 支持

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/904599/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-system_printf-support

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我最近切换到使用 CC2640R2F 的 CCS8进行调试。

尝试在 CCS8中运行"System_printf()"。

在*。cfg 中添加以下内容

VAR SysStd = xdc.useModule('xdc.runtime.SysStd');

VAR 系统= xdc.useModule('xdc.runtime.System');

System.SupportProxy = SysStd;

打印出来了、但 BLE 无法正常工作。

在 BLE 代码中、我看到以下内容。

dispHandle = Display_open (sbp_display_type、NULL);

我尝试更改为:

dispHandle = Display_open (Display_Type_log、NULL);

Display_Print1 (dispHandle、0、0、"SBP 片上 OAD v%s"、
版本结构);

但看不到任何日志。  如何启用此功能??

#define Display_Type_log   0x20000000  /*!<所有 xdc.runtime.Log 显示*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关启用日志的示例、请参阅 Project Zero。  

    (我们可以尝试帮助您在项目中启用它、但我们需要一些更多信息:

    -您使用的是什么示例项目?

    -您使用的是哪个版本的 SimpleLink CC2640R2 SDK?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 SimpleLink CC2640R2F 3.40版本、我正在处理 simple_peripheral 项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    是否可以尝试从应用程序文件中删除对显示驱动程序的所有调用?