工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CCS 7.2、该项目使用 TI 编译器...
所以... 我很高兴右键点击某个文件来逐个执行"生成所选文件"、并将其复制到项目中。 (因为我正在解析新文件的包含路径)
突然,子目录中的其中一个文件给了我一个错误:“No Rule to make target……” /RNDIS_NIMU.obj"
我复制到的其他每个文件都可以正常工作。 (至少到目前为止...)
引脚或密钥或文件上有一个小符号。 其他文件都没有这样的符号。 该引脚是什么? 为什么不在任何地方描述这种情况?
这个文件在我复制它的另一个项目中构建的很好。
我一直在右键单击并拉取属性、然后在所有位置按"Restore Default"。 什么都不起作用... 但这些小引脚会不断地进行乘法。
但是、当它们乘以其他位置时、这些文件仍然可以构建。 它拒绝编译的单个文件。
实际上、我不得不在 CCS 快捷方式中添加"-clear"、因为这会破坏如此糟糕的东西。 因此、我每次都从"清洁"开始。
发生什么事了? 如何说服此环境编译文件?