This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:将 Js 模块 GUI Composer V2置于何处

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909237/ccs-where-to-put-js-modules-gui-composer-v2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  我想放置一些 javascript 模块,然后按函数 require()使用它。  我发现了几个可以放置它的地方,但它从未被 require()发现。  以下是我尝试的地方:

gcruntime_v7\ProjectName\app\  -- Custom_codec.js 所在的位置。   没有影响。

gcruntime_v7\ProjectName\  - launcher.exe 所在的位置。  没有影响。

gcruntime_v7\node_modules   、其中所有节点模块都存在、无效

 C:\Users\userid\TIC扩音器 Agent\src\modules\  、如您所建议。 没有影响

此外: "TI-service-serial.html"  找不到 。

 找不到"scripting.html"。

如何正确实施 js 模块,以便 将其有机 地构建到 项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    require()只能在 NodeJS 环境中使用,浏览器不具有此支持。 您可以将 javascript 自拍放入应用程序文件夹中、当您运行应用程序时、应用程序文件夹中的所有.js 文件都将自动注入 index.html 文件中。

    请记住,您不能在浏览器中使用节点模块,它可能具有仅可在节点环境中运行的其他依赖项。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick。 我确定您在 NodeJS 下构建了 GUI Composer、 为什么运行时文件夹中会有 node_module 文件夹?  但是 、当我使用 Require ('FS')本机 NodeJS FS 模块浏览器 时、它可以接受。 当我使用 NodeJS 中的某些函数时 、它们可以 正常工作。   那么、在什么环境下浏览器工作?  为什么 NodeJS 函数起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们使用 NodeWebkit 作为桌面 GUI Composer 应用程序的浏览器、"required"将起作用。 但是、在使用 Chrome 或 Firefox 浏览器的联机 dev.ti.com 环境中运行时、代码将不起作用。 我们不会正式支持在您的应用程序中使用"要求"。

    NodeJS 用于为应用程序运行桌面 Web 服务器、应用程序以进程外的 http Web 协议与 Web 服务器进行通信。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Patrick。 我的工作方式是桌面应用程序。  Node.js 的本机模块的"需要"工作、 但我应该以什么方式放置自己的模块以"需要"获取它们?  桌面版!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 requirement 之前,应使用 if 语句来测试 nw 的 typeof !='undefined'。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在桌面应用程序中,我应该使用什么文件夹可以 通过“要求”找到我的模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用所需模块的完整路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对 路径? 这不是最佳解决方案。 将导致在其他桌面上部署应用程序时出现问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此属性构造模块的 FullPath、 nw.App.startPath。