This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:是否可以将任何示例编译到 CCS Cloud 中?

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/908672/compiler-is-it-possible-to-compile-any-example-into-the-ccs-cloud

工具/软件:TI C/C++编译器

尝试恢复一个2年前的项目并尝试使用 CCS 云。

我无法编译它、因为我没有保存 BLE 堆栈。 而不知道是找到它。

但我想我将尝试加载一个简单的外设示例... 我无法编译提供的示例。

与 CC2640r2相关的任何示例均以以下内容结尾:

/mnt/tirex-content/simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10/source/ti/ble5stack/osal/src/common/osal.c、第413行:错误#167:函数调用中的参数太少。

是否有人使用此 CCS Cloud?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Marc、

    问题是、此示例需要的 ARM 编译器版本比 CCS Cloud 中当前可用的版本更低。  由于 C 运行时库发生了更改、因此会发生参数太少错误。  我已提交一个错误、以将几个旧版本的 ARM 编译器添加到 CCS 云中、从而解决此问题。  目前计划使用 CCSv10.1解决该问题、但我问过我们是否可以更快地解决该问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 非常感谢您的快速回答。 我喜欢 TI 产品、但经常会因为编译问题而迷路。

    我是否会在修复程序发生时通知我?

    再次感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Marc、

    修复现已生效。  对于您最近导入的示例、您需要从 CCS 云中删除它们、然后再次导入它们、现在它们应该使用18.x 编译器并正常编译。

    对于您自己在云中的项目、它们应自动切换到旧的编译器。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,只是简单的尝试,一切都很好。

    非常感谢。

    Jean-Marc