This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2808:是否有编译器缺陷数据库?

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/902818/compiler-tms320f2808-is-there-a-compiler-defects-database

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:TI C/C++编译器

你好。

我是否缺少明显的东西、但我很难找到几个编译器版本的缺陷列表。  CL2000。

从几年前开始,我已经为 processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Defects_Database 添加了书签 ,但现在它没有得到维护。
IT 参考是一个数据库"访问此页面上的缺陷报告"、但也没有维护该报告?  对于最新编译器版本、它没有太多内容。

那么、在哪里可以找到 缺陷列表?

我对 v6.4.6和 v18.1.4.LTS 感兴趣

谢谢、Giles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个编译器版本都提供了有关已修复和已知缺陷的信息。  位于编译器安装根目录中的文件包含此信息。  当前版本的 README.html 文件中包含此信息。  较旧版本包含 Open_defects.html 和 closed_files.html 文件中的信息。  然而、旧版本的文件中包含此信息、名为 DefectHistory.txt。   

    [引用 user="Giles Robnson"]我对 v6.4.6和 v18.1.4.LTS 感兴趣[/quot]

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息-我找到了这些信息。

    但是、在创建版本的安装程序后发现的缺陷又如何呢?  至少对于 LTS 版本、如果也在 LTS 版本中、我希望稍后发现的错误会被报告。  这没有完成吗?

    此致、
    Giles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Giles Robnson"]创建版本的安装程序后发现的缺陷有哪些?

    在最近的版本中、有关已解决缺陷和已知缺陷的信息位于编译器安装根目录下的 README.html 文件中。  一旦发布、此文件将不会更新。  整个版本都是一个快照。

    以下是一种查看发行后发现的缺陷信息的方法。  查看上一版本中的缺陷信息、了解相关版本流。  例如、对于版本18.1.4.LTS、该流上的最后一个版本是18.1.0.LTS。  因此、请安装版本18.1.0.LTS、并查看文件 Closed_defects.html 和 Open_缺陷.html。  很抱歉、这样做太不方便了。  对于版本6.4.6、流中的最后一个版本为6.4.12。  以下是 封闭缺陷 和 开路缺陷。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Giles Robnson">但是,创建版本的安装程序后发现的缺陷又如何? 您可以使用 JIRA Web 界面搜索在特定代码生成工具发布流中报告的缺陷。

    例如 、https://sir.ext.ti.com/jira/issues/?jql=project+%3D+EXT_EP+AND+%22Found+In+Release%22+%7E+%22%5CtC2000_6.4*%22+AND+Product+%7E+%22code+generation+tools%22+ORDER+BY+priority+DESC%2C+updated+DESC 是一个筛选器集、用于报告以下方面的所有缺陷:

    • 在版本:c2000_6.4*中找到
    • 产品:代码生成工具

    您可以导出筛选器报告的缺陷列表、以便轻松浏览、例如以 HTML 格式浏览。

    这是否适合您的需求?

    我假设您需要定期为特定发行流重新运行查询、以获取更新的缺陷列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息和各种链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中一些问题仅提供 了问题的简要细节、例如 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-8096。  有些具有关联的线程、可能有用 、有些则不可用、或者链接不再可用。

     是否有进一步的详细信息可供分析此类缺陷以确定何时会引入错误?

    谢谢。

    Richard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Richard Ball"]是否 有任何进一步的详细信息可供分析此类缺陷以确定何时会引入错误?

    遗憾的是,目前记录中的信息都是可用的。 欢迎您发表有关特定记录的问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我现在是为自己而不是为同事研究缺陷。

    我前面对其中一个问题的答复说,“安装版本18.1.0.LTS,并查看文件 Closed_defects.html 和 Open_Findics.html”,以查找18.1.0.*流的最新缺陷列表。

    我已下载并安装 ti_cgt_c2000_18.1.8.LTS_windows_installer.exe、但未安装这些缺陷文件。

    我出了什么问题?

    此致、Giles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此错误、我深表歉意。  在版本18.1.0.LTS 中、有关已解决和已知缺陷的信息位于文件 README.html 中。  如有疑问、请始终从自述文件开始。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,就是这样。

    这可能是一个改进-但可能会令人困惑!

    谢谢。