This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:AM335x TI 编译器18.1.0.LTS

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909009/compiler-am335x-ti-compiler-18-1-0lts

工具/软件:TI C/C++编译器

我需要对我的项目进行配置。 我阅读了编译器用户指南(v18.1.0.LTS)第3章第3.6条。

第3.6.1.1条告诉我使用--gen_profile_info 编译我的项目,我已经完成了。 现在、对于第2阶段、我可以从哪里以及如何获取*。pdat 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Sergei Petrov"]我需要描述我的项目。[/报价]

    文章 计算周期 讨论了分析代码的基础知识。  我怀疑这就是你想要做的所有事情。  

    这...

     [引用 user="Sergei Petrov"]编译器用户指南(v18.1.0.LTS)第3章第3.6条。[/quot]

    (笑声) 讨论基于配置文件的优化。  这就是以特定格式收集分析信息、然后将该信息反馈到编译器中、以便它可以做出更好的优化决策。  这实际上并不是要了解代码的性能。

    请告诉我、基于系统配置的优化是否是您真正打算执行的操作。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="George mock"]

    (笑声) 讨论基于配置文件的优化。  这就是以特定格式收集分析信息、然后将该信息反馈到编译器中、以便它可以做出更好的优化决策。  这实际上并不是要了解代码的性能。

    请告诉我、基于系统配置的优化是否是您真正打算执行的操作。

    谢谢、此致、

    乔治

    [/报价]

    我认为这是为了了解性能。 但通过这种方式、有趣的海湾。 我的问题不会消失:在哪里以及如何获取*。pdat 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Sergei Petrov"]在哪里以及如何获取*.pdat 文件?[/quot]

    使用-gen_profile_info 选项进行编译 、以创建检测的可执行文件。  然后运行该检测的可执行文件。  运行时会收集数据。  当程序退出或 调用函数_TI_STOP_pprof_collection 时、数据将写入.pdat 文件。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了我的*。pdat 文件。 我将其馈入 armpdd 并获取零大小的*。prf 文件。 它的大小为零可能是什么原因? 我可能已经打开了多格顿吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的.pdat 文件可能不包含任何数据。  这可能是因为在编写文件时存在一些问题。   

    要检查这种可能性、请遵循文章 使用 printf 的提示中的建议。  专注于让简单的 hello world 计划正常工作。

    请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、我已经阅读了它、但不理解 C I/O 必须如何帮助我。 我经常播放我的应用程序、并且在*。pdat 文件中仅显示 null。 我必须增加堆的大小吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、将您的主项目放在一边。  开始一个尺寸更小的新器件。  它所做的就是打印出 hello world。  由于主工程不会写出分析数据的原因、它可能无法正常工作。  使用 printf 文章中的建议来使这个小项目正常工作。  然后将这些修复程序应用于您的主项目。

    谢谢、此致、

    乔治