This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5716 &放大器;TAS5706

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5706, TAS5716, TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/908475/tas5716-tas5706

主题中讨论的其他器件:TAS5706TAS5716TAS5825MTAS5805M

您好!

我想使用 TAS5716或 TAS5706设计扬声器阵列。

我可以使用这两款具有 I2S 输入和输出的4通道产品吗?

此外、我还看到 TAS5716和 TAS5706具有通道间延迟。

这是否意味着我可以在每个通道之间设置时间延迟?

如果可以、延时时间值可以高于300µs μ s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan Jio、

    TAS5716和 TAS5706确实支持4通道单端输出。 但每个通道没有可用的延迟缓冲器。

    对于新产品设计、建议将 TAS5825M 和 TAS5805M 用于新的闭环 D 类结构、以实现更好的音频性能和更低的 BOM 成本。 此外、对于左右通道的48kHz DSP 处理、TAS5825M 最多支持50个样本、即1.041ms。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

     TAS5716没有适用于每个通道的延迟缓冲器、因此下图中的"通道间延迟"有什么功能?

    此外、TAS5825M 还可以使用4通道 I2S 输入和输出?

    此致、

    Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    TAS5716数据表在确定输出扬声器模式后指定 ICD 设置。 因此、客户无法使用它。

    对于采用 TI 持续生成闭环 D 类结构以实现更佳音频性能的 TAS5825M、它可以支持 I2S 输入、2通道 BTL 输出以及 DSP 可配置的内部通道延迟。