This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想尝试几个快捷的方法。 我将 CCS Cloud 与 CC2640r2 launchpad 搭配使用。 TI Cloud Agent 已安装并已使用、尽管我在几个月内没有尝试使用它。 我连接到目标并编译简单的 i2ctemp 示例。 当我按下 DEBUG 时、会出现以下错误 "spawn ./DSLite ENOENT"。 我找不到任何有关这方面的文档、并且知道这意味着什么。 请帮助。
谢谢、
Patrick
尊敬的 Patrick:
我已将此问题上报给 CCS Cloud 专家。 我会随时向您发布我获得的任何更新。
谢谢
Ki
您能否尝试卸载 TI Cloud Agent、然后重新安装它?
您好 Ki、
没有乐趣。 我重新安装了 TI Cloud Agent、并收到相同的错误。
谢谢、
Patrick
是否可以尝试启用日志记录并将生成的日志附加到此线程?
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html#logging
我按照建议启用了对.sh 文件进行更改的日志记录、但找不到.log 文件。 它在哪里。 我假设它将位于 TiCloudAgent 目录中的同一目录中、但它不是。
啊,还可以。 看起来 dslite 会立即失败、因此它甚至没有机会启动日志。 我将必须查看是否有其他方法来获取我们需要的调试信息。
BTW -您使用的是什么浏览器? 以及哪个版本?
我使用的是 Chrome - 版本81.0.0.4044.138 (正式版本)(64位)
谢谢。 我会在收到任何更新后立即通知您
Ki
您好 Ki、
有任何有关这方面的新闻吗?
谢谢、
Parick
很抱歉耽误你的时间。 我的错、我让这个线程打滑。
我将尽快获取更新
请尝试在~μ C/TIC扩音器 处打开命令终端、并尝试直接从命令行运行 ticloudagent.sh (如果是 Windows、则为.bat)。
如果成功、您应该会看到如下消息:
{"port":52832、"版本":"4.8"、"build_version":"2759"}
如果不成功、这可能意味着存在依赖关系问题的权限。 您的主机操作系统是什么? 您是否具有管理员权限?
您好 Ki、
端子响应为:
{"port":63910、"版本":"4.8"}
我在我的响应中看不到编译版本。
我在具有管理员权限的 Mac OSX 上运行。
谢谢、
Patrick
这是好的、因为我们悲观地认为您会得到任何回应。
什么 Mac OS? Catalina?
Catalina 版本 10.15 Beta (19A558d)
我刚刚更新到当前版本10.15.5 -仍然是同一个问题。 我还使用 Windows CCS 桌面更新了调试器固件。 仍然不幸运。
[引用用户="Patrick Ohara"] Catalina 版本 10.15 Beta (19A558d)[/quot]
啊,还可以。 我应该早点要求提供版本。 TI Cloud Agent 和 Catalina 存在已知问题:
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9542
它应该在下一次云更新中修复(本月晚些时候)
您曾提到过、以前的所有功能都可以正常工作。 在较旧的操作系统版本上使用此功能、然后您最近升级到 Catalina?
谢谢
Ki