请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
刚刚开始使用我的 LaunchPad、我注意到、每当我将程序刷写到器件(通过在 CCS 中点击"调试")时、程序就会运行、但如果我重置器件、则会运行开箱即用演示(通过串行控制台进行验证)。
这里发生什么事了? 我将 SOP 跳线设置为1、我是否应该执行其他操作? 是否恢复预期行为? 我如何将其设置为闪存并保持正在调试的程序?