This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM642:调试器 XDS560v2 LC (旅行者)不能在具有 CCS7.3的 Windows 10上工作

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909363/ccs-tms320dm642-debugger-xds560v2-lc-traveler-not-working-on-windows-10-with-ccs7-3

器件型号:TMS320DM642

工具/软件:Code Composer Studio

当尝试将软件加载到目标或在目标上调试软件时、CCS 会输出以下错误消息:

C64x:文件加载器:验证失败:地址0x8000000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
C64x:GEL:文件:C:\project\example.out:发生数据验证错误、文件加载失败。 

开发 PC 安装了 Windows 10。CCS 版本为7.3.0.00019。 TI 处理器是 TMS320DM642。 最初、调试器在 Windows 10上工作。 上次使用此调试器的时间是一两个月前。 软件未修改。

是否有人可以对此问题提供支持?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误消息与调试器本身无关、而是与正在加载的代码以及尝试加载时的硬件状态有关。  

    我的怀疑是后者、尤其是因为地址0x8000000是 SDRAM、需要初始化。 请查看 以下疑难解答页面的可用目标存储器部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/troubleshooting-data_verification_errors.html

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    感谢您响应我的支持请求。 我在这种类型的多个处理器上尝试了相同的方法、在两台 PC 上使用了第二个相同类型的调试器和几个不同的编译软件(.out)。 误差保持不变。 因此、我假设它必须对 Windows 10更新执行一些操作、尤其是因为几周前已经使用了相同的星座。 这是设置中唯一更改的内容。

    我不明白在一天之内会有什么变化。 我无法访问闪存。

    你有其他想法吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如果所有主机上的错误与您以前发送的错误完全相同、我真的不认为问题是操作系统更新。 否则、CCS 会产生一个根本无法访问调试探针的错误-与此处显示的错误相比、这是一个更早的错误、该错误与目标本身完全相关、因此会超过主机调试探针的迭代。  

    您是否检查了我提到的参考资料上的故障排除步骤? 即手动连接到目标并验证存储器地址是否可用的过程。

    我怀疑您的环境中使用的目标配置文件有什么变化-它是否有与器件的 C64x 内核相关联的 GEL 脚本? 此 GEL 脚本有助于在加载代码之前配置 SDRAM (EVMDM642的配置已经从我们预配置了此 GEL 脚本)。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    您完全正确、这不是操作系统更新的问题。 在尝试按照您提供的参考上的故障排除步骤进行操作时、我注意到未指定 GEL 初始化脚本。 那么、您的第二个问题是正确的问题。 我在目标配置的"Advanced"选项卡中指定了 GEL 脚本、现在调试工作再次。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Daniel