主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-ETH、 TMDSEMU110-U、 LAUNCHXL-CC2640R2、 TPS62730、 CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
尝试刷写定制 CC2640R2F 时出现以下错误:
1 .Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
2、Cortex_M3_0:目标 CPU 停止故障:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
请帮助我了解错误及其解决方法。
谢谢
Tushar