This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:Launchpad / CCS:无法遵循 EnergyTrace 示例

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/918406/ccs-msp-exp432p401r-launchpad-ccs-unable-to-follow-energytrace-example

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

第一篇文章。

我有一个 Launchpad 板、MSP432P401R、红色、v2.0。

使用最新的 SDK (3_40_01_02)在本地运行最新的 CCS (版本:10.1.0.00010)。

我尝试按照以下 EnergyTrace 示例操作:

dev.ti.com/.../node

问题是、我无法完成"任务6":

dev.ti.com/.../msp432_03_low_power_modes.html

也就是说、停止调试器、断开电路板连接、移除所有跳线、无"3V3"和"GND"、重新连接电路板。

然后单击 CCS 主工具栏中的"Energy Trace"按钮。

但除了简短的"正在检测 Energytrace Pod ... XCD110.xml"或类似的东西

不进行电能测量、我是否未获得预期输出("我们看到电流消耗的新的、更准确的结果、如下所示"后面的图)

我不知道该怎么做。

有任何提示吗?

谢谢!

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    感谢您提供如此详细的帖子。 您所描述的是未正确启动 EnergyTrace 独立模式(也称为 ET 模式)。 在这种情况下、下面的线程包含一个良好的分步序列、可帮助您解决或解决此问题。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/908536

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    我尝试按照你在另一个答复中建议的所有步骤进行操作、而不是重新安装所有内容(这会是一件痛苦的事情)。

    不幸的是、没有任何工作。

    但是、当我按下 EnergyTrace 按钮时、它实际上会在.metadata (文件".log")下记录错误:

    !entry org.eclipse.ui 4 0202020-06-29 17:48:50.337
    dson message Unhandled event loop exception
    !stack 0
    java.lang.NullPointerHidat
    com.ti.dvt.energytrace.views.DSManager$DSDialog.createDialog.createDialog.createDialog.java:519)
    at ti.energecse.open.java.jature.open.java.jature.event.views.org.java.jefina.j.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.org.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.event.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.ui.internal.WWinPluginAction.runWithEvent(WWinPluginAction.java:218 org.eclipse.ui.internal.PluginAction.runWithEvent(PluginAction.java:239 com.ti.dvt.energytrace.actions.DashboardAction.run(DashboardAction.java:55 com.ti.dvt.energytrace.actions.DashboardAction.runET(DashboardAction.java:102
    org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988)
    位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.Java:3587)
    (位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)
    位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338
    )
    位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
    位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)
    位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
    
    位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.read.readandDispatch (Display.java:3587)位于
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)
    位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于
    
    
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049
    
    
    sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401
    
    
    ) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)
    

    也许这会有所帮助?

    感谢您的支持、

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从头开始重新安装 CCS、甚至更改了工作区。

    这次、当我从编辑视图(独立模式)启动 EnergyTrace 时、我得到了进一步的了解、但出现了以下错误(屏幕截图):

    详细错误:

    java.lang.NullPointerException
    ,位于 com.ti.dvt.energytrace.solution。PowerAnalysisSolution.showPowerGraphStatus(PowerAnalysisSolution.java:750)
    ,位于 com.ti.dvt.energytrace.solution.PowerAnalysisSolution.setPowerGraphXRangeSpan(PowerAnalysisSolution.java:587
    
    
    
    
    org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:154
    
    
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native
    
    
    java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown),位于 com.ti.dvt.energytrace.af.PowerActivity.update.updatePartXSpan(PowerActivity.java.java:226),位于 com.ti.dvt.energytrace.views.Dashboard.setCapturePeriod(Dashboard.java:763 com.ti.dvt.energytrace.af.PowerActivity.setCapPeriod(PowerActivity.java:657),位于 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView.createPartControl(CompatibilityView.java:155 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:361 (sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)),()。
    
    
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:967
    
    
    ) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:139) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:1002) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:408)
    
    
    
    
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:331) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42:org.eclipse.e4.core.contextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory:Java:202) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:531
    
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768
    
    
    org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:547) at java.eclipse.e4.e.org.contexters.SWT.ContextentrendereditionFactory.make (org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002 (org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717):!!
    
    
    org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38)
    
    org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219
    org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203
    
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151
    
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63
    org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424
    
    org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainerImpl.java:188
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:680 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElementGen(ElementContainerImpl.java:170 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeTopicToBeRendered(PartRenderingEngine.java:161)
    sun.reflect.GeneratedMethodAccessor79.invoke(Unknown)
    
    
    
    
    
    
    
    
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    
    
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
    org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)) org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:92 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55
    org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314) org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)))
    
    sun.reflect.GeneratedMethodAccessor78.invoke(Unknown)))))))))))) org.ecCleanse.e1.e4.e1.evi.lips.addrenderupon (AddCleanupon (
    sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
    
    位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64)位于 org.eclipse.swt.widget.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236
    )
    位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)位于 org.eclipse.SWT.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)
    位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219)
    位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64
    
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
    位于
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151
    
    
    
    
    
    
    )位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:625)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:683)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:656)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:761)()位于)位于)位于 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:790
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:678)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1230)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showPart(WorkbenchPage.java:1261)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyShowView(WorkbenchPage.java:1249)
    、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$11(WorkbenchPage.java:4261
    ) at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)
    
    at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4259) at com.ti.dvt.energytrace.solution .PowerAnalysisor.Bus.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72) at
    
    
    org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185
    
    
    
    org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338
    
    
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660
    
    
    
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150
    
    
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) at com.ti.dvt.energytrace.sise.sensor.se.se.solution 2.run(IDEHandler.java:517 (org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40) at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 (org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)()
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657
    ) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594
    ) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465) 

    我不得不说,这是相当令人沮丧的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    我同意你的看法,这是令人沮丧的。  

    [引用 user="other thread"]

    -可能有一个临时文件正在启动此文件。 找到目录%HOMEPATH%\.TI-trace 并擦除其内容(或重命名该目录)。  

    -删除%APPDATA%\Texas Instruments\CCS 中的 CCS 临时文件  

    [/报价]

    由于您提到已切换工作区并重新安装、临时文件会被保留在后面、并会影响工作区和安装的行为。 我将关闭 CCS、删除上面的目录、使用其他工作区、然后重试。  

    您是否还可以尝试调试项目并尝试从活动的调试会话(从 Debug 透视图)中启动 EnergyTrace? 我正在尝试查看自动检测过程(检测哪个调试探针和器件已连接)是否导致此问题。 遗憾的是、除了启动 EnergyTrace 视图的过程失败之外、日志不会显示太多其他信息。  

    如果这些方法都不起作用、我会对您的系统中存在的可能会妨碍正常启动 EnergyTrace 的内容保持警惕。 是否可以在另一台主机上尝试?  

    最后、您运行的是哪种操作系统和 AV 或防火墙软件?  

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来*似乎*在全新安装后,EnergyTrace 功能(独立)运行正常,但一旦我修改选项(电池类型等),它就会再次停止工作(我需要不同于标准"CR2032 "电池配置的东西)。

    你认为有可能吗? 更改 EnergyTrace 选项可能会损坏某个位置?

    感谢您的支持!

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    感谢您提供更多详细信息。 尽管大错误视图不会显示、但当我更改 EnergyTrace 首选项时、我可以看到有一个非常短的错误对话框、该对话框可能会以更严重的方式出现在您的系统中、或者由于电路板差异(我只有 P4111)。  

    下面的短夹中显示了我遵循的过程。  

    e2e.ti.com/.../2020_2D00_07_2D00_16_5F00_10h49_5F00_07.mp4

    错误表现为空字符串。  

    e2e.ti.com/.../ET_5F00_java_5F00_error.txt

    我将提交有关此错误的错误报告。 作为 EXT_EP-9924提交。 请在下面我签名的 SIR 链接中查看其状态。  

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔