This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:如何使用 CCS 目标配置 GUI 进行 AJSM 解锁

Guru**** 1803110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916524/ccs-tms570lc4357-how-to-use-ccs-target-configuration-gui-for-ajsm-unlock

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

TMS570器件具有用于锁定 JTAG 的 AJSM 模块。 具有 TI 仿真器版本6.0.394.0和更高版本的 CCS 版本6.1及更高版本支持 AJSM 解锁。

目标 配置包含扫描链中的 AJSM 模块。 AJSM 模块有一个用于 AJSM 密钥的字段。 当我单击"测试连接"时、它仅对 JTA IR 和 DR 执行完整性扫描测试、不使用解锁键解锁 AJSM。

使用命令行(dbguth)和 GEL 文件(将  dbguth 集成 到 GEL 中)解锁器件没有问题。 但仍然喜欢使用"测试连接"来测试解锁密钥。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    让我看看我是否理解:您只希望 dbgjtag 实用程序使用 Hercules 器件的身份验证密钥、对吧? 如果是、我将向该实用程序提交增强功能。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    很抱歉耽误你的回答。  dbgjtag 实用程序到目前为止运行没有任何问题。 我想知道如何使用此 GUI 来解锁器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、  

    我刚才提交了增强请求 EXT_EP-9920以添加对此函数的支持。 请随时在我下面签名的 Sir 链接中检查其状态。  

    此致、

    拉斐尔