This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:TICloudAgent 不会在 CCS 中启动

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914459/ccs-ccstudio-ticloudagent-does-not-start-in-ccs

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCS 中启动 TICloudAgent 时遇到问题。 使用 TI 云工具网站时、TIC扩音器 已安装、工作正常。 我遵循了 Wiki 故障排除页面中的步骤、但只有在浏览器(Firefox 和 Chrome)中启动 CloudAgent 并识别我的设备时、才会创建日志。 在 CCS 中、右上角带有工具提示"单击以设置 TICloudAgent"的"安装"按钮不会生成日志文件、但 node.exe 会启动。 当我单击“Install (安装)”按钮时,将出现以下弹出窗口,并显示此消息:

我尝试重新安装/删除 TICloudAgent 文件(使用 AppData)、设置防火墙设置、重新安装 CCS、但未成功。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="user6214043"]使用工具提示"单击以设置 TICloudAgent"[/quot]

    我正在尝试找到您看到此选项的位置。 屏幕截图右上角的"安装"按钮用于在 PC 上安装 Toolbox 软件包。 我看不到 TICloudAgent 的任何工具提示。 您能否提供所采取的步骤?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我将鼠标悬停在"安装"按钮上时、"单击以设置 TICloudAgent"是显示的工具提示。
    我采取的步骤:

    1.安装 mmWaveSDK 3.04.00.03

    2.安装 CCS10.1.0

    3.安装 TICloudAgent

    4.为 Chrome 和 Firefox 安装了 TICloudBridge 扩展

    我位于公司防火墙之后、因此我使用代理设置将 CCS 网络设置设置设置为 Native。 我在 TICloudAgent 中设置代理设置、如疑难解答 wiki 页面中所述。 我甚至尝试将 CloudAgent 安装移动到 C:/ti、并按照其中一个论坛条目中所述编辑注册表、但没有任何帮助。 当我尝试在 CCS 中安装 Toolbox 或检测到我的器件时、我会收到弹出消息(在初始帖子中)、仅此而已。 如前所述、node.exe 以回退方式启动、但 CloudAgent 不会生成任何日志。

    操作系统:Windows7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user6214043"]"单击设置 TICloudAgent"是当我将鼠标悬停在"安装"按钮上时显示的工具提示。

    很抱歉、这里有点不包含、但您能否显示此工具提示的屏幕截图并将其发布到此主题? 我只想清楚地说明这一步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是所提到的工具提示。 下面是 TICloudAgent (执行 ticloudagent.bat 时)的输出。

    202020-06-17T07:28:09.917Z:MAIN_Chrome:staring directory = C:\ti\TI\TIC扬 声器代理\src
    202020-06-17T07:28:09.964Z:正在启动代理!
    202020-06-17T07:28:10.026Z: Modul( Agent )->Web socket server started!
    202020-06-17T07:28:16.017Z:覆盖的代理= 10.10.0.1:3128
    2020-06-17T07:28:16.095Z:发现的模块:DeviceDetector
    202020202020-06-17T07:28:16.095Z:发现的模块:DS
    20202020-06-17T07:16095Z:
    
    /../../../tirex4/ti-rex-core/cloud-agent-module:查找到文件模块:1601320-0706:16-07Z:错误模块:
    在 function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
    在 Function.Module._load (module.js:474:25)
    在 Module.requires (module.js:596:17)
    需要时(internal/module.js:11:18)
    在对象上。 (C:\ti\TIC扬 声器代理\src\modules\Rex_redirect.js:3:19)
    在 Module._compile (module.js:652:30)
    在 Object.Module._extensions.js (module.js:663:10)
    在 Module.load (module.js:565:32)
    在 tryModuleLoad (module.js:505:12)
    在 Function.Module._load (module.js:497:3)
    2020-06-17T07:28:16.126Z:rov_server_redirect:查看:C:\eclipse\dROPins
    20202020-06-17T07:28:16.126Z:ROV_server_redirect:c:\eclipse\t06_clipse.xe\txe\r
    
    
    :xe\xe\r:xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\xe\r
    在对象上。 (C:\ti\TIC扩音器\src\modules\rov_server_redirect.js:65:11)
    在 Module._compile (module.js:652:30)
    在 Object.Module._extensions.js (module.js:663:10)
    在 Module.load (module.js:565:32)
    在 tryModuleLoad (module.js:505:12)
    在 Function.Module._load (module.js:497:3)
    在 Module.requires (module.js:596:17)
    需要时(internal/module.js:11:18)
    在 module_1.createModule.then (C:\ti\TIC扩音器\src\host_agent.js:22:42)
    在 
    202020-06-17T07:28:16.719Z:Discovered Module:Serial
    202020-06-17T07:28:16.750Z:Discovered Module:TargetSupport
    20202020-06-17T07:28:16.781Z:Discovered Module:USB
    20202020-06-17T07:28:16.844Z:16.06-027
    :t20-06:164706-20-028:t20-227:t20-06-17-07:1644Z:t20-227:t20-06:t20-06:164b:16-07
    
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 最近进行了 TI Cloud Agent 更新、我想知道您是否可以更新系统上的安装并查看它是否适用于网站和 CCS 内部

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新的 TI Cloud Agent 似乎已解决此问题。 感谢你的帮助!