This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916461/ccs-launchxl-cc1352p-error-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap-reset-the-device-and-retry-the-operation

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我面临相同的问题、请任何人帮助解决此错误。 在使用闪存编程器2中的所有未受保护的扇区(擦除)后、我将面临这些问题。

请帮助解决此错误

谢谢、

此致、

Selva.i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selva、

    您是否关注过上述原始主题的详细信息? 此外、您还指出了您的工具是 Code Composer Studio、但您提到了闪存编程器。 您看到这个问题的工具是什么? 在出现此错误之前、您尝试执行的步骤顺序是什么? 您正在加载任何代码吗?  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    首先、很抱歉让您感到困惑。 我将 CCS 用于我的开发、

    在出现此错误之前、您尝试执行的步骤顺序是什么?

    我使用闪存编程器2尝试了批量擦除。

    操作:所有未受保护的页面擦除(猜我选择了错误的操作。

    完成后、我在使用 CCS 进行调试时会遇到此错误。

    您正在加载任何代码吗?

    是的、我正在加载 Project Zero 代码。

    谢谢、

    此致、

    Selva.i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我可以上传代码、在 CCS 中调试代码时遇到此错误(如下所示)。
    错误:
    Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
    Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。
    Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.4.0.00006)
    Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.4.0.00006)


    是的、我在"JTAG 连接"页面上尝试了上述步骤、(即直接访问 DAP)我可以通过 IcePick_C 将其连接、但当我尝试进行系统复位时。 我遇到此错误:


    Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
    IcePick_C:系统复位失败:(错误-1013 @ 0x1)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.4.0.00006)。

    请向我推荐一个好的解决方案。

    谢谢、此致、

    Selva.i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还在等回复!!!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selva、  

    对这一答复的拖延表示歉意;我错过了这一答复。  

    我按照您提到的步骤操作、并使用相同的 TI 仿真器包8.4.0.00006 (与您在上面的消息中提到的相同)加载了项目0。 我还使用 SmartRF Studio 1.8.1 (最新版本可供下载)。 很遗憾、我无法重现问题。  

    一个方面是 SmartRF 和 CCS 都需要更新固件-这是由于 SmartRF 软件使用的较旧版本而常见的。  

    此时、我真的不知道还有什么建议。 您可以尝试通过执行手动调试启动来进一步隔离问题源、并查看问题是在加载代码之前还是之后发生。 有关手动启动的详细信息、请参阅 CCS 用户指南的第7.3.2节、网址为:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔