主题中讨论的其他器件:DRA829
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试使用状态机来模拟 LIN 通信、然后我遇到了一个新问题:
LIN 协议要求中断域至少为13位显性信号、如图1和图2。 但是、当使用 DRA829的 UART 来模拟 LIN 通信时、我发现无法持续发送13位长度的低电平信号。 由于停止位是一个高电平信号、如图3、我尝试发送0x07和0x00、并希望获得连续13位的低电平信号、但在8位数据(0x07)之后、将会有一个高电平停止位。 然后我检查 DRA829的 TRM、发现 UART 的数据位只能配置为5、6、7、8或9位、停止位只能配置为1、1.5、2位、如图4。
那么、我的第一个问题是、这是否意味着当使用 DRA829的 UART 来模拟 LIN 通信时、它无法根据 LIN 协议发送报头帧的中断归档、并且无法用作主节点?
在我们用于 LIN 模式的另一个芯片中、它可以发送中断 域信号、 如图5、我的第二个问题是 DRA829的 THR UART 能否做到这一点? 如果是、如何配置它?
希望很快收到您的回复
谢谢、此致。