This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:对 CC1312定制板进行编程时出现的问题

Guru**** 3003500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912585/ccs-cc1312r-issues-in-programming-custom-board-of-cc1312

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:TIDA-010024

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在尝试使用 CC1312对定制板进行编程、并且在使器件进行编程时遇到问题。 我正在使用 CC1312Launchpad 的 XDS110调试探针和调试器部分。

我已将 launchpad 3V3引脚、GND 引脚连接到我的定制板。 我还连接了 RXD、TXD、RST、TMS、TCK、 TDO、TDI 引脚连接到我的定制板。

使用 CCS、我尝试将 TIDA-010024代码转储到我的板上、我成功转储了代码、但代码未运行。 在调试模式下,它停留在  "iCall_createRemoteTasks();"函数中。

在连接到 Launchpad 的调试器部分时、我还使用自定义电路板执行此测试。

结果就是这样  

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\sorab\AppData\Local\Texas Instruments\
CCS\ccs930\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

请就如何解决此问题向我提供建议。

谢谢  

Sourabh Vyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看这些调试步骤是否对 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/725629有所帮助 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我通过了您提供的链接、但我没有成功。

    我尝试了 TI 驱动程序中的 uartecho 代码、它在我的定制板(CC1312)上成功工作。

    但是、如果我尝试使用  TI 15.4示例代码(传感器代码)刷写自定义板(CC1312)、则无法正常工作。  

    我的代码一直停留在"Task_restore (keytask)"函数上、该函数从下面提到的函数中调用。

    void iCall_createRemoteTasks (空)
    {
    size_t i;
    UINT 键任务;

    /*用于锁定任务的廉价锁定机制
    *它可能会尝试访问服务呼叫调度程序
    *直至所有服务均已注册。
    *
    keytask = Task_disable();

    对于(i = 0;i < ICALL_REMOTE 线程数量;i++)
    {
    Task_Params 参数;
    Task_Handle 任务;
    ICall_CSState 密钥;

    Task_Params_init (&params);
    params.priority = iCall_threadPriorities [i];
    Params.STACKSIZE = iCall_threadStackSizes[i];
    params.arg0 =(UARg) iCall_threadEntry[i];
    Params.arg1 =(UArg) iCall_getInitParams(I);

    任务= Task_create (iCall_taskEntry、&params、NULL);
    if (任务==空)
    {
    /*中止*/
    iCall_Hook_ABORT_FUNC ();
    }
    key = iCall_enterCImpl ();
    if (iCall_newtask (task)== NULL)
    {
    /*中止*/
    iCall_Hook_ABORT_FUNC ();
    }
    iCall_leaveCSImpl (KEY);
    }

    Task_restore (keytask);
    }

    请指导我解决此问题。

    谢谢、此致  

    Sourabh Vyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已要求 SW 团队对此进行研究。

    感谢您的耐心等待。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的定制板是否具有外部闪存?

    定制板是否可与所有其他驱动程序代码一起使用、并且仅在15.4 Stack 示例上崩溃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我的定制板没有外部闪存

    我已经检查了 UART 代码、当我刷写15.4代码时、它就会在我上面提到的同一时刻运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我认为问题可能是器件在启动期间尝试读取 SPI 闪存、而您没有任何 SPI 闪存。

    您能否继续从项目中删除 NV_RESTORE 预定义符号并重试。 这将解决该问题。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,先生,

    我们已经对硬件进行了调试、发现48MHz 晶体存在负载电容问题。

    您能否指导我如何从代码部分配置负载电容?

    谢谢  

    Sourabh Vyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    48MHz 晶体负载电容会造成问题。

    主席先生,你能就此向我提供指导吗?

    谢谢  

    Sourabh Vyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sourbah、

    您是否计划使此设计符合 ARIB (日本)?

    如果是这样、您将需要进行外部耦合。

    如果不是、所有这一切都可以使用软件来完成、因为该器件具有可编程的内部电容阵列。

    请参阅他的文档、我们在其中更详细地讨论了这一点。

    https://www.ti.com/lit/an/swra640e/swra640e.pdf?ts=1594051207487&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F