This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:高速数据转换器5.00.02更新版本

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916727/compiler-high-speed-data-converter-5-00-02-newer-version

主题中讨论的其他器件:ADS54J40

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在使用高速数据转换器5.00.02

是否有更新版本? 此版本在保存数据文件时非常慢。

谢谢、

雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    新版本应在大约1个月内推出。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是否可以获得测试版并开始使用它?

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    您可以通过以下链接下载预发布。

    此致、

    Jim

    txn.box.com/.../pej8epidh3xyvb6vlyutqisjp0tsjm5d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我注意到您发送给我的测试版是在8个多月前于2019年10月18日构建的。

    您没有更新版本吗?

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    无论我向您发送的版本是什么、这都可能是软件能够以最快速度运行的速度。 请准确说明您保存的文件类型、大小以及保存文件需要多长时间。 是否有机会与您的 PC 相关? 我还将与我们的软件团队就此问题进行检查。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们正在保存 bin 文件。 其尺寸为2GB。 检索数据所需的时间超过30秒。 保存文件的时间更长。

    我的 PC 安装在配备16GB 和 SSD 驱动器的新 i7中。 我尝试将数据保存到 RAM 磁盘、结果类似。

    在新版本中、有一项新功能允许您使用两个新的自动化 API "Get_Capture_Data_16bits 和"Get_Capture_Data_32bits "直接检索数据。 他们对我不起作用、但由于您发送给我的版本是旧版本、我认为现在可以解决这个问题。

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jim、

    新的 API 函 数"get_Capture_Data_16bits"和"get_Capture_Data_32bits"开始为我工作。

    但我无法检索大量数据、我已定义了"NumberOfSamplesPerChannel"、"CaptureData"、"ArrayLen"参数、其大小更大。 我将得到一个大数组、其中大部分为零数  

    Python 代码:

    number_of _samples_per_Channel = 256000000;
    OffsetSamplePerChannel = 0;
    CAPTURE_Data_Array_Len = 512000000;# number_of _samples_per_channel * number_of 通道
    CaptureData_16位=(c_ulong* Capture_Data_Array_Len)()#Initializing the array for the total number of samplesErr_Status = HSDC_Pro.Get_Capture_Data_16bits (number_of _samples_per_Channel、OffsetSamplePerChannel、OffsetSamTimeData_16位、Capture_Data_Data_16位、Capture_Data_Route_Array _16bits、CaptureTime_LMM)

    我的另一个问题是如何将检索的数据转换为实际值?  我将得到较长的值

    示例:已附加

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    我们的软件团队正在对此进行研究。 您可以在没有零数字的情况下捕获的最大大小是多少? 现在下载时间是否快得多?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    65536个元素正在工作、之后、数组中的所有元素都是"0"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何翻译这些价值、无需解释。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    如果传输尺寸较大且该过程尚未优化、则从 TSW-Board 到 HSDC Pro 应用程序的数据传输将需要很长时间。 作为一种变通办法,通过直接访问在“捕获”过程中创建的信道明智的文件,可以减少从 HSDC Pro 应用程序中将捕获的数据导出为 bin 文件所花费的时间。 每个通道的样本在捕获完成后分别存储为 TSW14J56RevD 通道1的“ADC Temp0.bin”、通道2的“ADC Temp1.bin”等。

     

    信道文件位置: C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data

     

    在处理逐通道 bin 文件时要注意的点:

    1:      对于小于或等于16位的 ADC 分辨率、读取2个字节的数据以形成采样;对于大于16位且小于或等于32位的 ADC 分辨率、读取4个字节的数据以形成采样。

          2.样本的数据表示为 偏移二进制

          3.样本的数据格式为大端字节序

     

    我们目前正在研究 报告的"GET_Capture_Data_16bits"和"GET_Capture_Data_32bits"自动化 API 问题。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提供这些信息、使用系统创建的文件非常有用、可以节省时间。 希望这两个 API 函数将更快。

    同时、我也无意中发现了您的开发团队应该考虑的另一个错误。

    调用选择 ADC 器件的 API 会导致系统在固件下载中堆栈、python 代码:

    打印"Selecting ADC Device:"+ devicename 
    ERR_Status = HSDC_Pro.Select_ADC_Device (devicename、120000)
    打印"错误状态="+ str (Err_Status)


    谢谢、
    雅龙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    1.      “get_Capture_Data_16bits”函数不会触发捕获,它仅用于提取 HSDC Pro 软件已捕获的数据。 我们相信,在使用“get_Capture_Data_16bits”函数时,65536个元素后的“CaptureData_16bits”数组中的后零是因为在使用此函数之前,只在 HSDC Pro 软件中使用65536个样本进行了捕获。 因此,请增加每个通道要捕获的样本数,然后进行捕获,然后使用“get_Capture_Data_16bits”函数提取捕获的数据。 可以使用“set_number_of _samples”自动化功能来设置每个通道要捕获的样本数。

    2.      关于使用“Select_ADC_Device”自动化功能时所面临的问题,请尝试从菜单选项 Instrument Options>> Download Firmware (工具选项>>下载固件)手动下载任何固件,并查看是否导致同一问题, 如果不愿意共享“Select_ADC_Device”自动化函数中使用的“devicename”变量的字符串值,并与“devicename”变量的字符串值的名称相同,共享 INI 文件,如果您使用的是“TSW14J56RevD”板,该文件将出现在以下位置:

    A.INI       文件夹路径: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC 文件

     

    3.      之前的回复中有一个拼写错误,涉及从 C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data 的 Channel Wise bin 文件解析数据样本,样本的数据格式为小端字节序,但错误地被称为大端字节序,对此表示歉意

     

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    1.我已经使用 较大的样本大小测试了“get_Capture_Data_16bits”,尽管我的系统有足够的 LabVIEW 内存(我正在尝试获取512M 个元素),但我收到了内存不足的消息。  

    我将附上消息。

     2.关于此问题,我尝试手动下载固件。 系统在下载固件时卡住、从这一点开始、无法手动选择 ADC、每次尝试都是在系统堆栈时结束的。 仅重新启动计算机使我能够再次手动选择 ADC。

    我手动和自动选择的 ADC 为:"ADS54J40_LMF_8224"

    3.关于印第安人,我是自己想到的。

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    要调试该问题、请尝试以下操作:

    HSDC Pro 软件在 LabVIEW 2014 32位运行时间引擎上运行、该引擎只能访问有限数量的虚拟内存。 当执行具有更大样本大小的“get_Capture_Data_16bits”自动化函数时,LabVIEW 2014 32位运行时引擎的内存会过载,这会导致 LabVIEW 内存满错误。 相反,请尝试在 完成“捕获”过程后访问在文件夹 C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data 中生成的按通道二进制文件,以避免此内存已满错误。

    此致、

    Jim