This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:将项目从 CCSv3.3迁移到 CCSv5.5

Guru**** 2527670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917706/ccs-tms320f2812-migrate-project-from-ccsv3-3-to-ccsv5-5

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想在下面获得一些客户情况方面的帮助:
客户正在尝试将其项目从 CCSv3.3迁移到 CCSv5.5。 该环境已编译并链接。 生成的图像不像以前那样工作。 客户不确定是需要更新的 Flash.cmd 还是一些其他设置。

客户在开始迁移时已经访问了以下链接:

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    [引用 user="Jonathan Geronga">客户正在尝试将其项目从 CCSv3.3迁移到 CCSv5.5。 [/报价]

    为什么要迁移到 CCSv5.5? 该版本仍然是旧版本、不受支持。 他们需要 CCSv5.5的具体原因是什么? 是否用于 DSP/BIOS 功能?

    [引用用户="Jonathan Geronga">他制作的图像与以前不一样。 客户不确定是需要更新的 Flash.cmd 还是一些其他设置。

    我假设客户所说的"以前不工作"是指应用程序不能按预期运行。 如果没有更多详细信息、就很难诊断发生了什么。 请尽可能获取详细信息、包括:

    • 明确描述确切问题
    • 他们是否在 v5.5中使用与3.3相同的编译器版本?
    • 他们是否正在使用 DSP/BIOS?
    • 任何更详细的信息都会有所帮助

    [引用用户="Jonathan Geronga"]客户在开始迁移时已经访问了以下链接:

    另请参阅以下文档、了解如何将 v3.3工程迁移到 CCS Eclipse:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_legacy-project-import.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我现在将解决此问题、因为客户不会进行 CCS 迁移。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan