This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:编译后命令错误显示#39;无法打开源文件 stdint.h

Guru**** 2951260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916280/ccs-tm4c123gh6pm-after-build-command-error-shows-can-not-open-source-file-stdint-h

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我放置了构建命令、错误显示  "can not open source file stdint.h as pasted below (无法按下面粘贴的方式打开源文件)"。 我知道这是编译器配置问题。  

您能不能告诉我如何配置编译器(CCS 9.2.4)。

此致、

Nasim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳西姆、

    您是不是要发布屏幕截图、因为我没有看到任何发布内容。  

    下面对这种类型的误差进行了一般性的解释:  
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#error-could-not-open-source-file-xxx-h-

    如果您正在构建其中一个示例 TivaWare 工程、则不应看到任何错误。

    如果这是您自己的自定义工程、请确保编译器工具的 include 目录的路径已添加到 Include Options 中、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用 CG_TOOL_ROOT、"无法打开源文件 stdint.h"问题已消失。 非常感谢您的建议。  

    但仍有一个问题仍然存在、如下所示:

    "发生构建文件生成错误。

    此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2.4 [ARM]:"

    我使用的是9.2.4编译器、我认为5.2.4不再可用。  

    是否仍然有、我可以使用9.2.4编译器或获得5.2.4 (我检查了 TI 并发现5.2.1可用)

    [描述 资源 路径 位置 类型
    此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2.4 [ARM]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。  PeriodicTimer3AInts_4C123  属性 问题]

    谢谢、此致、

    Nasim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载不同的编译器版本并将其安装到 CCS 中。 请查看此参考页面:  
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_compiler-installation-selection.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarti、

    我尝试安装 CCS 5.2.4、但它提示如下所述的错误:

    您能给我建议一下我可能需要做什么吗?

    此致、

    Nasim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择 Help | Install Code Generation Compiler Tools。  然后使用下面的屏幕截图作为指南。  确保未  选中"仅显示可用软件的最新版本"框。

    谢谢、此致、

    乔治