This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:使用 CCS 存储器保存功能将闪存区域另存为 COFF 文件

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917742/ccs-tms320c6748-save-flash-memory-area-as-coff-file-by-using-ccs-memory-save-utillity

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我在下面的链接中连接了固件的仿真器、我可以使用 Memory save 实用程序转储所需的区域。

http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv4/Demos/MemorySave_Load.htm

所选存储器区域将作为 COFF 文件下载。

使用 IDA 逆向工程分析工具打开相应的文件时、会将其识别为二进制文件而不是 COFF 文件。

我似乎无法将其转换为 COFF 文件、是否有解决方案?

谢谢、此致

韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    我使用的是 CCS 版本7.4.0

    谢谢、

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将存储器导出到 COFF 似乎适用于 CCSv7.4。 您能否提供生成的文件? 它可以是任何存储器范围、我只想研究文件的格式。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Ki

    我向您提供多个转换为 COFF 文件的文件。

    转储的存储器应该是闪存存储器区域的一部分。

    谢谢、此致

    e2e.ti.com/.../Q.zip

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 zip 文件中的文件、这两个文件似乎都指定 COFF 格式。 如何确定二进制格式?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的回答很晚了,Ki。

    当我构建现有 LED 闪烁项目的源代码时、会创建.out 文件。

    使用 IDA 分析工具打开文件时、该文件被识别为 COFF 文件、如下所示。

    但是、使用存储器保存实用程序的.out 文件只能识别为二进制文件。

    我不确定这是否会产生很大的影响、但 LED 闪烁在 TMS320F28335电路板上工作并具有源代码。

    我提供给您的.out 文件是使用内存保存实用程序创建的。

    它没有源代码、并使用 JTAG 仿真器提取320C6748模块的存储器区域。

    IDA 似乎能够分析除 C674x 之外的 C28x 流程。
    您能否向我介绍一些用于分析 COFF 文件的好材料?
    我想了解它包含什么值以及它做什么。

    谢谢、此致

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han SeungJae 说:
    但是,使用内存保存实用程序的.out 文件只能被识别为二进制文件。

    我对 IDA 工具不太了解。 但是、TI 的 ofd 工具将内存保存工具生成的两个*。out 文件识别为 COFF:


    目标文件:question_1.out

    目标文件信息

    文件名:question_1.out
    格式:TI-COFF 版本2
    文件类型:可执行文件
    时间戳:2020年6月10日07:50:57
    机器:TI C6x
    机器端字节序:小端字节序
    入口点:0x00000000
    供应商:Texas Instruments、Inc.
    工具版本:0.0.0.0
    段数:2.
    文件长度:92274806
    符号表文件偏移量:0x05800046
    字符串表文件偏移量:0x05800046
    TI-COFF f_FLAGS:0x0000010f
    TI-COFF f_FLAG:F_RELFLG (已删除重定位信息)
    TI-COFF f_FLAG:F_LNNO (行号被去除)
    TI-COFF f_FLAG:F_LSYMS (局部符号已去除)
    CPU 系列:C6200
    控制数据端字节序:小端字节序

    部分信息

    ID 名称 load addr run addr size align alloc
    ------------ ---- ------ ----
    1 .data 0x60000000 0x60000000 0x1800000 1 Y
    2 .data 0x64000bc2 0x64000bc2 0x4000000 1 Y

    --


    目标文件:question_2.out

    目标文件信息

    文件名:question_2.out
    格式:TI-COFF 版本2
    文件类型:可执行文件
    时间戳:2020年6月10日02:59:31日
    机器:TI C6x
    机器端字节序:小端字节序
    入口点:0x00000000
    供应商:Texas Instruments、Inc.
    工具版本:0.0.0.0
    段数:1.
    文件长度:25165894
    符号表文件偏移量:0x01800046
    字符串表文件偏移量:0x00000000
    TI-COFF f_FLAGS:0x0000010f
    TI-COFF f_FLAG:F_RELFLG (已删除重定位信息)
    TI-COFF f_FLAG:F_LNNO (行号被去除)
    TI-COFF f_FLAG:F_LSYMS (局部符号已去除)
    CPU 系列:C6200
    控制数据端字节序:小端字节序

    部分信息

    ID 名称 load addr run addr size align alloc
    ------------ ---- ------ ----
    1 .data 0x60000000 0x60000000 0x1800000 1 Y

    --

    请注意、编译器生成的*。out 文件将具有调试器所需的附加符号信息、以实现调试可见性。 也许 IDA 工具正在寻找这些信息。 从存储器保存实用程序生成的 COFF 文件中的信息只有很少的信息。 它实际上只是 COFF 文件格式的基本内存转储。

    [引用 user="Han SeungJae"]您能否向我介绍一些用于分析 COFF 文件的好材料?

    请查看以下文档的第9.1节:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADpVeiBUkz9KK.W-OSIpsA__FUz-xrs__LATEST

    我使用此实用程序生成有关您提供的 COFF 文件的信息。

    但斯克

    Ki