This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv7安装在 wget.exe 上挂起

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917954/ccs-ccsv7-installation-hangs-on-wget-exe

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在我的计算机上安装 CCSv7 (7.4.x)、我遇到了一个问题-安装程序会在第一个下载阶段挂起。 我想我将问题缩小到了与安装程序捆绑在一起的 wget.exe - CCSv7安装程序使用的是版本1.11.4、不支持 http://software-dl.ti.com 使用的 TLS 1.2和 TLS 1.3证书

06/26/2020 20:27:06(GMT)- InstallBins -另一版本的 com.ti.ccstudio.installer.msvc.2015.win32已安装。 无法继续安装此版本。 要配置或删除本产品的现有版本,请使用控制面板上的“添加/删除程序”。
06/26/2020 20:27:06 (GMT)- get_percentage -值14245678 0 65
06/26/2020 20:27:06 (GMT)- deleteFile - CCS_INFO:无法删除 c:/ti/ccsv7/eclipse/downloads/vc_redist.x86_14.0.24212.exe:删除"c:/ti/ccsv7/eclipse/downloads/vc_redist.x86_14.0.24212.exe "时出错:权限被拒绝
2020年6月26日20:27:16 (GMT)- installMSVC_2015 - CCS_INFO:删除了 c:/ti/ccsv7/eclipse/rebootMarker.txt:

06/26/2020 20:27:16 (GMT)- downloadMarker - CCS_INFO:正在下载标记文件: software-dl.ti.com/.../start
06/26/2020 20:27:16 (GMT)- formatUrlForEclipse -外部 URL software-dl.ti.com/.../start
06/26/2020 20:27:16 (GMT)- wgetHttpCopy -找到 wget 二进制 C:/Users/andrey.gromov/AppData/Local/Temp/ccs_15133749-82b5-471e-686a-dcfb6f409e25/util/wget.exe
06/26/2020 20:27:16 (GMT)- wgetHttpCopy - cmd ="C:/Users/andrey.gromov/AppData/Local/Temp/ccs_15133749-82b5-471e-686a-dcfb6f409e25/util/wget.exe"software-dl.ti.com/.../start_full" -O "C:/Users/andrey.gromov/AppData/Local/Temp/ccs_15133749-82b5-471e-686a-dcfb6f409e25/start "-t 10 -w 2 -S -不检查证书

接下来、我尝试从 AppData/Local/Temp 位置手动运行 wget.exe、它将挂起在"发起 SSL 握手"步骤。

wget 使您可以选择要使用--secure-protocol 选项连接到 Web 服务器的协议。

我尝试了所有这些方法、但除了 SSL2、每个都使用退出代码失败、因为 SSL2只是挂起。 然后、我使用 SSL Labs (https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=software-dl.ti.com)检查了 software-dl.ti.com 支持的协议、该实验告诉我下载网站仅支持 TLS 1.2和 TLS 1.3。

Wget 仅开始支持 TLS 1.2和 TLS 1.3、从版本1.16开始、与安装程序捆绑的版本仅为版本1.11.4、因此安装程序似乎无法下载所需的文件。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    只需确认、您正在运行离线(完整 zip)安装程序-正确吗? 您运行的是哪个版本的 Windows?

    此外、您尝试安装 CCSv7有什么特殊原因吗? 它很旧、不受支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我正在64位 Win7上运行离线安装程序。 我这样做的原因是为了工作-我们支持的一些较旧产品的固件是在 CCSv7中开发的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在旧的 Win7-64 SP1实验室计算机上安装 CCSv7.4。 安装成功、因此您的环境必须存在其他一些问题。 我将向安装人员专家介绍此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公平地说,我今天尝试在 Win10-64计算机上安装它,它也能正常工作。 它可能与公司网络设置有关、但通常会在出现问题时弹出一个窗口。

    无论如何、我希望得到有关可能发生的情况的任何提示。 顺便说一下- Win10上的 wgetHttpCopy 步骤也失败了、但安装程序仍在继续、因此 downloads.ti.com 网站仍有一些问题。 我的 Win7计算机上的唯一区别是、wget.exe 将在"连接到 downloads.ti.com|23.9.32.86|:443 ...已连接"之后挂起、而不是无法建立 SSL 连接。 我现在将详细介绍我的系统行为、但我希望您能识别过去处理过的问题。

    再次感谢您的帮助!
    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以提供失败安装的所有安装日志?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#ccs-installation-logs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3122.ccs_5F00_setup_5F00_7.4.0.00015_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是另一个可能有用的工具、它来自不同的 Win7计算机: e2e.ti.com/.../1488.ccs_5F00_setup_5F00_7.4.0.00015_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我有安装专家来查看并告诉您我获得的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略 wget 错误、这些文件不存在、安装时不需要这些文件。

    您的安装在安装2015 msvc 可再发行版本时遇到问题。 遗憾的是、7.x 的 CCS 安装程序不知道您的计算机上已安装的 msvc 是否兼容。 您能否暂时删除已安装的软件并重新尝试安装 CCS? 安装 CCS 后、您可以根据需要重新安装可再发行软件包的版本。

    谢谢、

    丹麦语