工具/软件:Code Composer Studio
我正在运行 CCS 9.2.0.00013并为 AM5728开发软件。
当我调用"RTSC 平台编辑器"并选择软件包"ti.platform.evmAM572x"时、"CPU 核心"字段显示"DSP、M4和 GPP"。
但是、如果我选择为我的定制硬件创建一个新的平台包、那么我只能通过"器件名称"和"器件系列"为单个内核设置值。
如果可能、请告诉我将多个"CPU Cores"添加到此配置。
此致、
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在运行 CCS 9.2.0.00013并为 AM5728开发软件。
当我调用"RTSC 平台编辑器"并选择软件包"ti.platform.evmAM572x"时、"CPU 核心"字段显示"DSP、M4和 GPP"。
但是、如果我选择为我的定制硬件创建一个新的平台包、那么我只能通过"器件名称"和"器件系列"为单个内核设置值。
如果可能、请告诉我将多个"CPU Cores"添加到此配置。
此致、
Dave
Sasha、
感谢您的回答。 我的目标是使多个内核在 AM5728上运行。 我正在尝试解决 ARM0和 DSP1的代码/数据使用冲突。 根据下面的 ARM0链接器命令、使用"~configPkg/linker.cmd"。 请确认我修改了此文件。
调用:GNU 连接器
"c:/ti/ccs910/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32/bin/arm-none-eabi-gcc-7.2.1.exe /ti/bios_6_76_02_02/packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/hard /ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages/ti/board/lib/mdsi_809720_1/a15/release /ti/bios_6_76_02_02/packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/lib/hard /ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages/ti/drv/pm/lib/am572x/a15/release -mtune=cortex-a15 -marm -Dam5728 -Dcore0 -Duse_BIOS -DSOC_AM572x -DevmAM572x -DNIMU_FTP_APP -Dmdsi_809720_1 -O0 -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -dwarf -dwl"-start="mWL-from-trab-drom-/ti/ndk_3_61_01_01/packages/ti/ndk/os/lib -static/cn"-drom-drom-drom-rfrom-diftex-r.cn"-dif-dif-rs-vs -diftex-dif-rs-cwl"-rs-/ti/ndk_3_61_01_01/packages/ti/ndk/os/lib -def-rs-dif-rs-dif-rs-dif-rfrom-diftex-dif-dif-dif-dift.cn"-rs-tex-dif-m.cs.cn.cn"-r-r-r-rs-dif-rs-dif-dif-r.cn.cn"-dif-dif-
***
"./Nimu_osal.o"-WL、-t"configPkg/linker.cmd"-WL、--start-group -lrdimon -l:ti.board.aa15fg -lgcc -LC -lnosys -l:os.aa15fg -lstdc++-l:pm_hal.15wl、-low-end
完成构建目标:"RAS_ARM.OUT"
同样、DSP1也有一个"configPkg/linker.cmd"文件。 但是、DSP1文件的顶部有以下警告。 请确认自定义 DSP1内存映射的方法。
/*
*不要修改此文件;它是从模板自动生成的
* ti.targets.elf 软件包中的 linkcmd.xdt 将被覆盖。
*
请注意、两个项目的默认平台都是"ti.platforms.evmAM572X."
此致、
Dave