This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:是否有选项可编辑 CCS 中的重构设置

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916922/ccs-tms320f28379d-is-there-an-option-to-edit-the-refactor-settings-in-ccs

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否有任何选项可编辑 Code Composer Studio 中重构的工作方式。

比如说、当我重新考虑一个恒定的替代方案时。 它用名称空间和 const int varname =常量值替换。

相反、我想使它像 const UINT16 varname = constant value 一样、在这里、我要删除命名空间并使用自定义数据类型来代替默认数据类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    CDT 附带的集成重构工具有些有限、我看不到您想要执行的操作选项。 我将看到我是否可以确认。

    您可能需要了解一些提供额外重构功能的 Eclipse CDT 插件。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、似乎没有支持此功能的选项。 如前所述、也许有一个插件可以支持这一点。