This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:警告:PReLU Layer fc256_Relu's

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915152/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-warning-prelu-layer-fc256_relu-s

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

        我   使用   的是 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21  SDK,      对于 TIDL    、我      尝试               了 TIDL 导入  程序文档中的一些示例模型。

          但        我导入     我的 CNN   会  有一些  问题。    日志  如下所示  !

iPlayer,=128
警告:无法在代码文件中找到(或不匹配) PReLU 层 PRE_LU6的偏置、将生成随机偏置! 仅供评估使用! 结果都是随机的!
iPlayer,=256
警告:无法在代码文件中找到(或不匹配) PReLU 层 PRE_LU7的偏置、将生成随机偏置! 仅供评估使用! 结果都是随机的!  

      我们使用 Caffe 框架和 tidl 来运行相同的实例模型、并比较每一层的输出结果。 发现网络前面的某些层的错误相对较小、并且错误在警告优先层之后会扩展。

          我在 attachment_ Import 配置文件中给出了我的示例模型、我的 tidl、Caffe 和 tidl 转储分别生成的数据以及结果比较表。

谢谢!

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../arcsoft_5F00_test_5F00_model_5F00_import_5F00_prelu.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

             model_flatten   是        用于测试的模型

              TEST_BGR.RAW    是      用于测试的图像

           tidl_import_test.txt  是      导入配置文件。

            import_log      是    我   的导入日志。

          PC_RESULT 是         咖啡因转储结果  

            trace-import_model_flatten_8bit    是         TIDL 的转储结果。

        compear    是 结果  compear。

    谢谢

    Shuai

       

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    很抱歉耽误你的时间。

    >> 警告:无法在代码文件中找到(或不匹配) PReLU 层 PRE_LU6的偏置、将生成随机偏置! 仅供评估使用!

    此警告是因为在此 PReLU 层之前存在平展和内部产品层、而这些层使 tensor 为1D 数据、而 PReLU 层无法处理此1D 数据、因此导入工具无法支持导入此模型。

    谢谢、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:普拉文

           那么        、我如何     才能解决  这个  问题呢?  

        我是否可以将 pre-u 层与自定义层连接?

          谢谢!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用自定义图层 API 将具有1D 输入的所有 Prelu 图层标记为 TIDL 不支持的图层、并为此使用自定义图层实现。

    如果它在末尾只有一层、则可以在 TIDL 外部将其实现为后处理层