This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:如何为汇编器 AEBI 函数设置特定地址?

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917760/compiler-cc2650-how-to-set-a-specific-address-for-assembler-aebi-functions

器件型号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

我们需要计算和验证单个函数的 CRC。 但是、此函数使用 AEBI 函数(例如、__aeabi_ldivmod)、这些函数会在对代码进行任何微小更改后更改其地址。 这会导致 CRC 发生变化。
如何使这些汇编器函数的地址永久化? 或者可能还有其他方法来解决这个问题?

提前感谢。
Egor Karlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过一些方法将函数、甚至编译器 RTS 库中的函数固定在硬编码地址。   

    但是、在我向您展示之前、您应该考虑使用链接器功能在构建时计算段的 CRC。  请在 ARM 汇编工具手册中搜索 标题为 由链接器生成的 CRC 表的子章节。  让我知道,这是否值得进一步努力。  如果是、我将帮助您查找在 CC2650系统上使用由链接器生成的 CRC 表的示例。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接器生成的 CRC 表部分看起来很有趣。 将来我计划应用这种方法、但针对另一种情况。 如果我理解正确、那么对于每次新编译和链接、该表中的 CRC 会再次计算、并且可能与上一个表中的 CRC 不同。


    但在我们的情况下、无论后续编译如何、我们需要借助 CRC 保护的那部分代码都应该是恒定的。 因此,其 CRC 也应是恒定的。 此部分负责计量、其 CRC 将在证书中注册。

    此致、

    Karlin Egor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读文章 链接器命令文件入门的第一部分、了解链接器命令文件的一些一般背景知识。  重点了解分配到存储器范围和分配到硬编码地址之间的区别。

    考虑到这种背景,请考虑以下示例...

    library_output_section
    {
    name_of 库.lib (.text)
    }> 0x0000B100 

    这将创建一个名为 library_output_section 的输出段。  它包含一个输入段。  此输入段是目标文件 name_for_file.obj 中的.text 段、该目标文件是库 name_for_library.lib 的成员。  它被分配给硬编码地址0x0000B100。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 George 的建议。 现在、函数位于所需的地址。 但出现了以下问题。 当我进入调试模式时、"Continue"和"SUSPEND "按钮不处于活动状态、我只能停止调试过程。 正如我在映射文件中注意到的、地址入口点符号_c_int00处的符号被_c_int00_noargs 取代。 包含段的代码片段现在如下所示:

    SECTIONS
    {
    output_section_divt2asm
    {
    rtsv7M3_T_le_eabi.lib (.text)
    }> 0x0001f100
    
    .intvecs :> flash_app_base
    .text :>> FLASH | FLASH_LAST_PAGE
    .const :>> FLASH | FLASH_LAST_PAGE
    constdata:>> FLASH | FLASH_LAST_PAGE
    rodata :>> FLASH | FLASH_LAST_PAGE
    .cinit :> FLASH | FLASH_LAST_PAGE
    .pinit :>> FLASH | FLASH_LAST_PAGE
    init_array :>> FLASH | FLASH_LAST_PAGE
    .EMB_TEXT :>> FLASH | FLASH_LAST_PAGE
    度量:>0x0001f000
    .ccfg :> flash_last_page (HIGH)
    
    .scratchpad :> AUX_SRAM
    
    
    
    组> SRAM
    {
    .data
    .bss
    .vtable
    .vtable_ram
    VTABLE RAM
    sysmem
    .nonretenvar
    }load_end (heapStart)
    
    .stack :> SRAM (高电平) load_start (heapEnd)
    } 

    我怀疑添加 output_section_divt2asm 后会出现问题。


    我将此问题发布为相关的 e2e.ti.com/.../918681