This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:COFF_both .c 实用程序仍然存在?、用于将 COFF 文件转换为十六进制值

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/918467/compiler-coff_both-c-utility-still-around-for-translating-a-coff-file-to-hex-values

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在这里阅读了有关 Coff_both .c 实用程序的信息:

https://www.ti.com/lit/an/spra573/spra573.pdf?ts=1593453535831&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

这正是我要查找的内容。  加载 C28 .out 文件后,我想在内存浏览器中确认程序和数据... 因此需要那里的地址和预期数据。

如果仍然不支持、是否有其他实用程序可以执行相同的功能?

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再支持 COFF_Both 实用程序。  有两种选择可供考虑。

    另一种选择... C28x 编译器工具包括一个名为 hex2000的十六进制实用程序。  它的功能并不完全相同、但它会接近。   C28x 汇编工具手册对此进行了说明。

    另一种选择... 如果您可以在 Perl 中正常工作、请考虑使用 CG_xml 包中的实用程序引导。  其中包括 Perl 源代码、可对其进行自定义以编写所需的精确输出。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 George。  在.out 文件上运行 ofd2000.exe 后、我使用 extract_sections.pl 执行了 Perl 路由、并使用 xml 输出。  使用它、我提取了.text 段。  在查看生成的 C 文件时、我看到以下内容:

    我应该将这个结果解释为、从程序存储器位置0x3d8800开始、我应该看到十六进制值0x04、0xFE、0x44等吗?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Wolfe"]我是否应该将此结果解释为、从程序存储器位置0x3d8800开始、我应该看到十六进制值0x04、0xFE、0x44等?

    是的。  乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我看到的。

    Robert