This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMPPTKIT:gmake:***没有生成目标的规则

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/918404/ccs-tmdshvmpptkit-gmake-no-rule-to-make-target

器件型号:TMDSHVMPPTKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我只是在  CCS 版本:6.2.0.00050上安装了 controlSUITE 3.4.9

我构建了一个简单的、我遇到了很多错误、如下所示。

gmake:***没有使目标'C:/ti/controlSUITE/development_kits/HV_SOLAR_DC_DC/libs/app_libs/digital_power/f2803x_v3.3/C/ADC_SOC_Cnf.c '成为'ADC_SOC_Cnf.obj'所需的规则。
gmake:***没有规则使目标'C:/ti/controlSUITE/development_kits/HV_SOLAR_DC_DC/device_support/f2803x/v125/DSP2803x_common/source/DSP2803x_CodeStartBranch.asm、D 2803X_CodeStartBranch.obj'需要。
gmake:***没有规则使目标'C:/ti/controlSUITE/development_kits/HV_SOLAR_DC_DC/device_support/f2803x/v125/DSP2803x_headers/source/DSP2803x_GlobalVariableDefs.c,D 2803X_GlobalVariableDefs.obj'需要。
gmake:***没有规则生成目标

我曾"导入 CCS HV_Solar_DC_DC 项目"。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    问题是导入工程时、工程依赖的链接资源路径变量存在问题。 解决此问题的最简单方法是将"original_project_root"变量调整到其他变量认为它被设置的位置。

    打开项目属性并将其修改为如下所示的位置。 这将解决构建错误:

    谢谢

    Ki