This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:CCSv10中的分段故障、在 CCSv9中成功编译

Guru**** 3005710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/918305/ccs-launchxl-f280049c-segmentation-fault-in-ccsv10-compiled-successfully-in-ccsv9

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 CCSv10中遇到段错误。 初始诊断后、发现函数指针存在问题。 在 CCSv9中编译的相同代码没有错误。  

导致问题的函数指针为:

(*SchedulerTasks[Ctrl].taskAddress)();

CCS 版本:10.0.00010

以下是错误消息:

****为项目 XYZ 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

编译文件:"../src/Scheduler.c
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu0 -include_path="XYZ"-include_path="XYZ"-include_path="XYZ"-include_path="-include_path=overview=price-over-ine-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview-overview /src/Scheduler.c

>>编译失败
src/subdir_rules.mk:16:目标'strc/scheduler.obj'的配方失败

内部错误:C:\ti\ccs1000\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000_20.2.0.LTS \bin\ac2000.exe 遇到分段错误
处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0

这是由 TI C/C++解析器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。

升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。

在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。

我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件

gmake:***[src/Scheduler.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您遇到了一个已知问题。 在版本20.2.1.LTS 中对其进行了修复。  有关更多详细信息、请参阅 此论坛帖子。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了版本、它得到了解决。

    谢谢你。

    Gobind Singh