Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8168
工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
我们正在设计一个采用 TMS320DM8168的评估板。
对于 NAND 闪存、我们使用 CCS7实用程序。 现在、它 可以使用 XDS100v2 JTAG 控制器正确地将电路板连接到系统、也可以 使用默认 GEL 文件进行初始化
在 EZSDK 中(/ti-ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00setuplinux)。
上载 GEL 文件后、当我们加载 nand-flash-writer.out 文件时、会出现以下错误
CortexA8:文件加载程序:验证失败:地址0x8000000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
CortexA8:GEL:文件:/home/demo/Desktop/Untitled Folder/nand-flash-writer/netra/Debug/nand-flash-writer.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
IcePick_D_0:目标 CPU 上的电源故障:(错误-180 @ 0xFFFFFF4C)控制器检测到目标功率损耗。 用户必须为目标打开或连接电源。 (仿真包7.0.48.0)。
CortexA8:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。
建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
为什么会发生这种情况?
我需要修改 DM816x.GEL 吗?
我们使用的是 XDS100v2 JTAG 控制器以及 DM8168!
谢谢、
此致、
Anilk。 东里