This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:一个项目上有多个 USB 调试器?

Guru**** 3005290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/918119/ccs-tms320f28388d-multiple-usb-debuggers-on-one-project

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在开发一个将使用两个28388D 控制器的应用。 这两个器件将运行相同的软件并使用 CAN 接口相互通信。 我已经使用内置 XDS100 USB 调试器的单个评估套件开发了大量代码、但现在我需要能够同时在两个电路板上加载和运行代码。

如果我将另一个板与 PC 断开连接、我可以在两个板上加载和运行代码、而不会出现任何问题、因此我知道电路板和调试器都可以正常工作。

是否可以在 CCS 中创建新的调试配置来识别和使用第二个调试器? 我尝试复制我的现有调试配置并修改它以使用第二个调试器、但它似乎无法识别它在那里。 我的 PC 可以看到两个调试器、并为每个调试器创建了一个虚拟串行端口、但 CCS 仍然看不到这两个调试器。 我还使用 了 xds100serial.exe、它可以识别两个具有不同序列号的独立调试器。

如果有必要、我不介意运行两个 CCS 实例(实际上可能更可取)、但如果可以避免、我不想创建其他工程。 不过、如果有必要、我可以使用它。