This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529LP:CCS 10上的 MSP430器件的 Resource Explorer 不提供 TI-RTOS 支持

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912902/ccs-msp-exp430f5529lp-ti-rtos-support-is-not-available-from-resource-explorer-for-msp430-devices-on-ccs-10

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我目前正在尝试在 Code Composer Studio 10上为 MSP-EXP430F5529LP 板安装 TI-RTOS 和 XDCtools、但出于某种原因、当我在 Resource Explorer 窗口中查找软件包时、没有可用的 TI-RTOS 资源、它仅适用于 MSP432系列。 我不确定现在是否已针对所有 MSP430 UCS 或仅针对此版本弃用、或者是否应该将其作为独立安装?

感谢您的帮助、如果有必要、您认为我应该迁移到另一个 TI 微控制器系列吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 以下网址下载适用于 MSP430的 TI RTOS:https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html

    MSP430的最新版本为从2016年6月开始的2.20.00.06。  它支持 MSP430F5529。

    我将与 MSP 团队的某个人联系、以评论其状态。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还没有更新计划。 我们强烈建议您在 MSP430上使用非 RTOS。 您对选择使用 ROTS 的担忧如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速响应伊斯顿。

    嗯、我实际上在寻找一个非阻塞解决方案来管理多媒体原型、这是使用 RTOS 的主要原因之一、结合了 MSP 的功能、我认为它可能起作用、 尽管我尚未放弃使用某些其他微控制器解决方案(如 Tiva C 系列等)的可能性、但我的意思是避免使用无限 while 循环应用。

    在 MSP430上使用非 RTOS 解决方案是否有特殊原因?

    总之、感谢您的支持、我想我将不得不寻找不同的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在  MSP430上使用 FreeRTOS。 它们似乎仍在更新。

    我建议您使用非 RTOS 的原因是 MSP430没有太多的 CPU 资源、这是一种根据市场而定的公司策略。

    我不说您不能在 MSP430上使用 TI-RTOS。 但很难找到一些人为您提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢伊斯天、

    我将探讨 FreeRTOS 的使用方法、否则我将升级到更好的微控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    链接中显示了许多用于 MSP430的其他 RTOS (Segger、Micrium)甚至一些开源项目。 他们显然都得到了他们的维护人员的支持。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我刚刚在 https://www.osrtos.com/上查看了 RTOS、 其中一些看起来实际上是一个很好的选择、我开始探索 MSP430的 FreeRTOS 端口、目前似乎工作正常、 但这些选项看起来非常酷、我将尝试移植其中一个、我的意思是像业余爱好者一样、看看这些选项是否是此微控制器的良好替代方案。

    但是、为了获得良好的实时性能、我还开始查看更强大的微控制器。

    感谢大家的支持