This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:XGCONF 输出与用户手册和属性编辑问题不匹配

Guru**** 3005960 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911302/ccs-cc2652r-xgconf-output-not-matching-with-user-manual-and-property-edit-issue

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 TIRTOS、BLE5路径下使用"Project ZERO "示例应用程序构建产品。 使用 CCS10.0作为我的环境。  

我的目标是添加邮箱支持并创建一个邮箱、以用作 ISR 和应用任务互连的方法。 因此、使用 CCS 中的 XGCONF 工具打开"project_zero_app.cfg。

打开*。cfg 文件后、我看到以下视图。 当我与 RTOS 用户手册(SPRUEX3U—2018年2月)中的用户手册进行比较时,它们不匹配。

1) 可用的产品视图不匹配、我在顶层看不到 TI-BIOS (我只能获取 XDC 工具和其他产品)。 我对我的安装有疑问。  

2)邮箱路径与手动不匹配。

3)当我单击邮箱时,我会看到一个无法编辑邮箱详细信息的屏幕。 因此、我尝试在"可用产品"视图中单击邮件框、然后拖动到大纲视图中。 然后、它允许我进行编辑。 不确定这些是正确的方法。

4)我已在此项目中添加了 POSIX 支持。 这是有原因吗?

请告诉我什么是错误的? 提前感谢。

此致、

Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、POTHIRAJA、

    我看不到图像。

    您需要此附加邮箱的用途是什么? 您正在尝试实现什么目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    大家好。

    快速背景信息。

    我正在尝试通过低功耗蓝牙接口将温度阈值通知从 Launchpad 发送到移动应用。

    我的应用程序是 PROJECT_ZERO 和 TemperatureNotify 的组合。 我正在尝试将温度通知和实际温度值从 TemperatureNotify 的回调函数传输到 PROJECT_ZERO 线程。 它需要 IPC、我正在使用邮箱消息(以及关联事件)从回调函数到 PROJECT_ZERO (应用程序)的 BLE5特定线程。

    我合并了两个应用程序并构建了组合代码(我在这一过程中遇到了很多问题)。 我目前正在进行测试和进展、但仍然不确定 我所做的是正确的、建议采用这种方法。

    我要在这里附加所有图像。 感谢您的支持。

    此致、

    Pothirajan.K

    图1)

    图2)信箱路径:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    大家好。

    快速背景信息。

    我正在尝试通过低功耗蓝牙接口将温度阈值通知从 Launchpad 发送到移动应用。

    我的应用程序是 PROJECT_ZERO 和 TemperatureNotify 的组合。 我正在尝试将温度通知和实际温度值从 TemperatureNotify 的回调函数传输到 PROJECT_ZERO 线程。 它需要 IPC、我正在使用邮箱消息(以及关联事件)从回调函数到 PROJECT_ZERO (应用程序)的 BLE5特定线程。

    我合并了两个应用程序并构建了组合代码(我在这一过程中遇到了很多问题)。 我目前正在进行测试和进展、但仍然不确定 我所做的是正确的、建议采用这种方法。

    我要在这里附加所有图像。 感谢您的支持。

    此致、

    Pothirajan.K

    图1)

    图2)信箱路径:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    在我的环境中、我应该纠正什么问题吗? 请建议如何继续。 提前感谢。

    我通过动态创建邮箱来处理上述问题。 但是、基于静态/初始配置的创建需要您的帮助。

    此致、

    Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pothirajan、

    您应该能够根据此内核模块的文档直接添加邮箱。 但是、我不确定您为什么需要这个特定的模块。

    如果您希望在 Project Zero 示例线程中处理某个内容、最简单的方法是在 PZ 应用程序中添加事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我确信我的两个新添加的模块(线程)之间需要一个新接口。 希望拥有一个邮箱并通过静态配置实现它。 手册中的静态配置页面和我的 CCS 安装不相似。 因此、我们将寻求有关正确方法的确认和指导。

    此致、

    Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以为任何人提供帮助。

    此致、

    Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的问题。 请告诉我您要遵循的特定手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    RTOS 手册链接为: https://www.ti.com/lit/ug/spruex3u/spruex3u.pdf?ts=1592811857543

    页数:33。

    此致、

    波蒂拉汉·K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于本指南不是特定于 BLE-Stack 的、因此请更信任 CCS 设置。

    您可以尝试使用 SDK 内核指南中的代码片段:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我愿意使用 XGCONF 编辑器来创建邮箱、队列等所有静态对象。 这就是我提出这个问题的原因。

    因此、请指导我使用 XGCONF。  

    此致、

    Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pothirajan、

    在过去几年中、我们建议用户将.cfg 编辑为文本文件。 XGCONF GUI 有几个问题我们已经尝试解决、但我们已经将资源集中在其他领域。 问题的一部分是.cfg 使用 ROM 中的内核、因此邮箱隐式存在、但不显式出现在.cfg 中、因此 GUI 会有点混乱。 您只需将以下内容(变量名称和大小根据需要更改)直接添加到.cfg 文件中(并添加好的注释...将.cfg 视为文本文件的另一个优点)。

    VAR Mailbox = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Mailbox');
    var mailbox0Params = new Mailbox.Params ();
    mailbox0Params.instance.name ="mailbox0";
    Program.global.mailbox0 = Mailbox.create (32、4、mailbox0Params); 

    然后在代码中、您可以引用静态创建的邮箱。

    #include //需要从.cfg 文件
    #include 获取全局变量 
    
    …μ A
    mailbox_post (mailbox0、msg、timeout); 

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的指导、现在我了解了如何继续。  

     在项目初始化时、我能够在我的 C 代码中静态地创建邮箱。 我将尝试您(将来)建议的这种方法、而不是使用 XGCONF 工具。

    这解决了我的问题。  再次感谢。

    此致、

    Pothirajan.K