This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:只需加载符号的 DS/Java 脚本命令

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917949/ccs-dss-java-script-command-to-just-load-symbols

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在寻找一个 DS/JavaScript 命令、要在 CCS 中从脚本控制台运行、该命令将只加载程序的符号。  我使用 debugSession.memory.loadProgram("program.out")加载程序,但在本例中,我只想加载的符号,即等同于 Run->Load->Load Symbols 功能。

请告知、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    符号类的一部分、有一种加载方法。

    公共 空 加载(Java.lang.String sFileName)
    抛出 ScriptingException
     仅将 指定.out 文件中的符号加载到当前目标/CPU 中。
    参数:
    sFileName -要加载的文件的名称。 允许使用相对路径,用于 ScripingEnvironment.setCurrentDirectory(String) 更改当前工作目录。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  您是否知道我如何将其放入脚本控制台格式? 目前,我作出以下声明:

    VAR 脚本= ScriptingEnvironment.instance();

    var debug_server = script.getServer("DebugServer.1");

    var debug_session = debug_server.openSession("Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0/C28xx");

    然后、如果加载完整的程序、将执行以下操作:

    debug_session.memory.loadProgram ("file.out");

    但是:

    debug_session.memory.load ("file.out");

    不能仅仅获得符号。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这样做有效:

    symLoad ("file.out")、无需任何先前的 debug_session

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    您是否尝试了脚本控制台命令 symLoad?

    JS:>帮助 symLoad

    说明:加载指定目标文件的符号表。
    语法:symLoad()

    您可以使用正斜杠来传递源文件的位置、如下所示:

    JS:>symLoad ('C:/Users/user/workspace_v10_1/simple_peripheral_app_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Debug/simple_peripheral_app_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out)

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这样做的,谢谢。  它起了作用。

    Robert