This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G12:在访问时不调用 BIOS 启动、I2C 驱动程序无法正常工作

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917737/ccs-66ak2g12-i2c-driver-is-not-working-while-accessing-without-calling-bios-start

器件型号:66AK2G12

工具/软件:Code Composer Studio

我们将以下 EVM 板用于我们的项目、

工具/软件:Code Composer Studio

PDK:- pdk_k2g_1_0_14)

在我们的项目中,我们尝试在 BIOS 开始之前访问 EEPROM 存储器。也就是说,我们在 BIOS 开始之前调用函数(),在这种情况下,它不起作用。在访问存储器时,代码挂起。

但在同一情况下、当我在任务中调用相同的函数时、它可以工作、我可以访问 EEPROM 存储器。

我们的问题是、为什么不使用任务就无法访问内存? i2c 驱动器中是否使用了任何内部锁定机制?

请您解释一下。

谢谢、此致、

selvamuthukumaran。 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是在中断模式或轮询模式下使用的 I2C 驱动器。 如果在中断模式下使用、则需要启动 BIOS、以便使用 BIOS 中断处理程序。 您能否详细说明 BIOS_start 函数读取 EEPROM 之前使用的代码

    您能否提供您的应用程序 cfg 文件和链接器设置以供我们检查配置。

    此致、

    Rahul