This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748

Guru**** 3013670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910223/tms320c6748

主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

你(们)好

我想设计具有8个扬声器的扬声器阵列、现在打算使用 TMS320C6748。

它是否支持 TDM 输入以及 4通道或8通道输出?

此致

Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 TMS320C6748是支持 TDM 输入。 如何设置8个扬声器的延时时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joan、

    很抱歉耽误你的回答。 C6748具有多通道音频串行端口(MCASP),可轻松支持4通道和8通道音频配置。 MCASP 具有支持 TDM 格式的串行器。 如果您使用的是 I2S 音频格式、则需要4个串行器。 McASP 时钟非常灵活、支持独立的发送和接收时钟设置。

    固件中需要应用每个元件的延时时间。 没有硬件配置来增加音频输出延迟。

    此致、

    Rahul