This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:禁用软件断点支持

Guru**** 3005210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917747/ccs-msp430g2553-disable-software-breakpoint-support

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 不愿恢复状态寄存器中的 GIE 位、这会减慢我的调试速度。 为了避免这个问题、我想要设置两个硬件断点、并且能够这样做。我已经禁用了自动运行选项/运行到符号选项来释放第二个硬件断点。 然后、当我尝试设置第二个硬件断点时、CCS 会报告

尽量、我找不到如何禁用软件断点支持。 如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-msp430/f/167/p/405485/1437804#1437804

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-msp430/f/167/p/405485/1437804#1437804

    [/引述]Ki、这似乎是一个非 TI 员工看不到的私人论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、这是一个内部(现在已经失效)论坛。 感谢您指出这一点。 我提到的这一职位的有关部分如下:

     我看到了您报告的同样内容、在添加第一个硬件断点后、它开始添加软件断点。 我进入了项目设置并禁用了软件断点(Project -> Properties -> Debug -> Misc/Other Options:取消选中"Allow software breakpoints to be used")。 然后我清理了工程并重建了工程/将其下载到器件中、并且能够成功添加和使用第二个硬件断点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果转到项目的属性、它对默认断点类型设置有什么作用:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照 Ki 从无法访问的线程中摘录的指令,我能够设置一对硬件断点。谢谢你们。