This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DP83848I:DP83848I MAC 地址

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917441/compiler-dp83848i-dp83848i-mac-address

器件型号:DP83848I

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我正在使用 STMicroelectronics 的 CPU 并使用 DP83848IVV 进行以太网通信。

我通过源编码在 DP83848IVV 中使用 MAC 地址。

1. MAC 地址是否单独内置到 DP83848IVV 芯片中?

如果 MAC 地址单独嵌入芯片中、是否可以在生产线上使用它而无需从 IEEE 注册机构单独购买 MAC 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeom、您好!

    DP83848是以太网 PHY、它只处理 CPU 和物理层(例如 CAT5电缆)之间的通信。 它不会附带分配的 MAC 地址。 MAC 地址是更高层的功能、将在 CPU 层处理。 您需要在 CPU 中分配 MAC 地址。

    此致

    Aniruddha