This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000-CGT:CCS/C2000-CGT 迁移问题

Guru**** 3005260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917707/ccs-c2000-cgt-ccs-c2000-cgt-migration-issue

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:Code Composer Studio

您好 Ki、

我现在在 CCS 10.0中导入了三个 CCS 3.3项目。 其中两个是用于  顶级应用程序项目的子项目-因此我可以在该顶级应用程序项目中将其作为 CCS 10中的"项目依赖项"打开。 当我 使用最新的工具(20.x)独立构建两个子项目时、它会成功构建。 但问题是、当我构建依赖这两个子项目的顶层工程时、编译失败、并指向.obj 的错误默认位置 、BTW  、我认为之前已使用目录说明符在高级选项中更正了该位置。  我不知道在 CCS 10 中、我忽略了导致此构建失败的位置。  猜您可能知道。

提前感谢 Ki!  BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了找出问题的根源、如果我们能够看到项目并重现构建错误、将会有所帮助。 您是否能够共享全部三个项目? 如果您不想在公共论坛上发布、您可以通过私人邮件将其发送给我。  

    此外、如果可以为所有3个工程发送 CCS 3.3 .pjt 文件、这将很有帮助、因此我们可以对照迁移的工程交叉检查原始工程中的编译选项。