This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:您在嘴中马匹吗?

Guru**** 3005300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917087/ccs-ek-tm4c1294xl-looking-given-horse-in-the-mouth

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我在这种环境中是全新的、所以如果这是一个很小的问题、请与我一起回答。

我已经设置了一个小项目。 在 main.c 中有12项或以上的陈述 目标设置等 (我希望)

编译器启动时、它从引导加载程序开始。 从而导致大量错误。 显然、这些文件中的大多数十六进制数字以#开头、编译器不喜欢这个#。 在其他地方,似乎缺少了大量;

我应该在给定文件中更改它吗?

或者是否有设置、我需要更改?

稍后、编译器最终可能会到达我的代码、从而导致更多错误。 主要来自深度嵌套在所包含的.h 文件中的文件。

然后、它继续加载 TM4C1294库周围的其他文件。

编译器是否有理由浏览所有这些代码、而不是直接采用我的代码?

我可以更改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在构建控制台中提供所有输出? 您可以复制并粘贴到文本文件、然后将文件附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试附加.txt 文件、但在该编辑器中它看起来很奇怪?

    编辑:结果看起来正常:-)

    e2e.ti.com/.../CompilerErrors2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这里有许多错误。 有些是特定于构建设置的、例如错误#1965。 有关详细信息、请参阅以下故障排除提示:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#error-could-not-open-source-file-xxx-h-

    您的第一个错误是因为_stack_size 未定义。 您可能会在某个位置缺失#define、可能是在构建设置中。

    对于汇编文件、这些示例是来自 TI 还是您编写的自定义示例?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ja HV">编译器启动时,它以引导加载程序开头。 从而导致大量错误。 显然、这些文件中的大多数十六进制数字以#开头、编译器不喜欢这个#。 在其他地方,加载了;似乎缺少。错误来自尝试编译名为 boot_loader/BL_startup_ewarm.S 的文件的 TI 代码生成工具汇编器,该文件是 EWARM (IAR 嵌入式工作平台)编译器的文件。

    由于您的项目正在使用 TI 代码生成工具、我认为该项目应该使用 boot_loader/BL_startup_ccs.s、而不是 boot_loader/BL_startup_ewarm.S

    编译器之间的汇编器语法不同。