This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:当 Funsion Digital Power Studio 打开现有项目时、这是个问题

Guru**** 3005300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914832/ccs-ucd3138-this-is-question-when-funsion-digital-power-studio-open-existing-project

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

当 Funsion Digital Power Studio 打开现有的 Project .Software 提示时、这是一个问题

"

在 C:\ti\DigitalPower\HSFBFirmware-1.1\UCD3138-HSFB\HSFBFirmware.xml 加载项目文件时出错:
恢复项目文件时出错;XML (1、2)错误。
无法加载项目文件。

”

请给我一些建议来 解决这个问题。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否附加.xml 文件以便我进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的.xml 文件。当它作为正在退出的项目导入时,会出现错误提示。

    在 C:\ti\DigitalPower\HSFBFirmware-1.1\UCD3138-HSFB\HSFBFirmware.xml 加载项目文件时出错:
    恢复工程文件时出错;XML 文档(1、2)中有错误。;不应有。
    无法加载项目文件。


    HSFB 固件
    UCD3138-HSFB
    1.1.
    ${project.shortName}-${project.version}-${platform_name}-installer${platform_exec_suffix}
    UCD3138-HSFB/HSFB_Firmware-1.1/UCD3138_HSFB_VM/Software_Distribution License.txt
    UCD3138-HSFB/HSFB_Firmware-1.1/UCD3138_HSFB_VM/Software_Distribution License.txt
    logo.png
    logo.png
    splash.png
    1


    默认值
    默认组件
    1
    1
    1


    UCD3138-HSFB
    ${installdir}
    HSFBFW
    窗口


    UCD3138-HSFB






    1
    1
    1
    1.0
    1
    1
    ${project.fullName}
    德州仪器公司


    INSTALLDIR
    Installer.Parameter.installdir.description
    Installer.Parameter.installdir.explanation
    C:\ti\DigitalPower\${project.shortName}-${project.version}
    C:\ti\DigitalPower\${project.shortName}-${project.version}
    0
    前缀
    1
    0
    40




    窗口


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您在上面显示的文件的内容、这看起来像是 Code Composer Studio 的项目文件、而不是 FUSION Studio GUI 的项目文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该项目由 CCS6.2创建。 如何使用 Fusion Studio GUI 导入现有项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    请参阅以下 Fusion GUI 用户指南、并查看器件 GUI 的第5部分、了解如何将从 CCS 生成的固件(.x0文件)下载到器件。   

      

    此处还提供了有关 UCD3138的非常好的培训视频:  

    https://www.ti.com/product/UCD3138#videos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amiel Hussain,您好感谢您的建议!