This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6748:激活优化级别2 (-O2)时数据存储器损坏

Guru**** 3005450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917509/compiler-tms320c6748-data-memory-corruption-when-activating-optimization-level-2--o2

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:TI C/C++编译器

我目前正在优化一个软件、当没有激活优化时、该软件显然可以正常执行。 一旦我激活-O2优化、我就可以在执行时观察到内存损坏。

下面是一段重现问题的代码:

数据声明(文件的全局声明)

int16 const tab_beep HI_1[AUDIO_buffer_size]=// 1KHz 音调
{
0、3212、6393、9512、12539、 15446、18204、20787、23170、25329、 27245、28898、
30273、31356、32137、32609、32767、 32609、32137、31356、30273、28898、 27245、
25329、23170、20787、18204、15446、 12539、9512、6393、3212、0、 -3212、-6392、
-9512、-12539、-15446、-18204、-20787、 -23170、-25329、-27245、-28898、-30273、
-31356、-32137、-32609、-32767、-32609、 -32137、-31356、-30273、-28898、-27245、
-25329、-23170、-20787、-18205、-15446、 -12540、-9512、-6393、-3212、0、 3212、
6392、9512、12539、15446、18204、 20787、23170、25329、27245、28898、 30273、
31356、32137、32609、32767、32609、 32137、31356、30273、28898、27245、 25329、
23170、20787、18205、15446、12540、 9512、6393、3212
};

重现问题的循环(位于同一文件的函数中):

#pragma MUST_ITERATE (audio_buffer_size、audio_buffer_size);
for (i = 0;i < AUDIO_BUFFER_SIZE;i++)
{
  beep buff1[i]=(uint16)(tab_beep HI_1[i]* l_volume)+ DC_offset;
  beep buff2[i]=(uint16)(tab_beep HI_2[i]* l_volume)+ DC_offset;
  beep buff3[i]=(uint16)(tab_beep HI_1[i]* l_volume)+ DC_offset;
  beep buff4[i]=(uint16)(tab_beep HI_2[i]* l_volume)+ DC_offset;
}

尽管循环仅读取常量表、但其执行会导致在其中写入一些随机值。 请注意、我对其他代码段有类似的问题。

这就是为什么我想知道我是滥用优化命令还是编译器行为错误。 这是 TI 方面的已知问题吗?

我正在使用 Code Composer C6000编译器 v8.3.7并在 C6748 DSP 上运行该软件。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要一些有关软件流水线循环主题的背景知识。  请通读应用手册 《手动调优 TMS320C6000上的循环和控制代码》的前几章。  重点介绍标题为 "调试软件流水线循环"的章节的第一部分。

    [引用 user="Emmanuel Caestecker"]一旦激活-O2优化,我就可以在执行时观察到内存损坏。

    您的代码可能始终存在问题、但仅在您提高优化时才会发现此问题。  在您的情况下、不使用优化意味着没有循环是软件流水线循环。  更改为优化级别2意味着所有循环都受软件流水线控制。  这通常意味着指令执行顺序有显著差异。   

    C6000编译器具有与这个类似的软件流水循环...

    [引用 USER="Emmanuel Caestecker"]#pragma MUST_ITERATE (AUDIO_buffer_size、AUDIO_buffer_size);
    for (i = 0;i < AUDIO_BUFFER_SIZE;i++)
    {
      beep buff1[i]=(uint16)(tab_beep HI_1[i]* l_volume)+ DC_offset;
      beep buff2[i]=(uint16)(tab_beep HI_2[i]* l_volume)+ DC_offset;
      beep buff3[i]=(uint16)(tab_beep HI_1[i]* l_volume)+ DC_offset;
      beep buff4[i]=(uint16)(tab_beep HI_2[i]* l_volume)+ DC_offset;
    }[/报价]

    (笑声) 很长一段时间。  虽然可以执行任何操作、但编译器生成的代码不太可能包含对数组 tab_beep HI_1的写入。  同样、欢迎您向我发送测试案例、我将进行检查。  要发送测试用例、对于包含此循环 的源文件、请按照文章如何提交编译器测试用例中的说明进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治