This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:如何强制链接器中的地址

Guru**** 3005450 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916420/compiler-tms320f28379d-how-to-force-address-in-linker

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TI-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

在 spru514p§2.3.2中,« 您可以多次使用--cmd_file 选项来指定多个文件。”

在我的开发过程中、我使用生成器、我可以添加自定义命令文件
–cmd_file=XXXXCustom 的链接器命令。

遗憾的是,生成器似乎在全局命令行中的自定义命令文件之后添加了它的常规–cmd_file。

(C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2018b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2837xDPeripherals.cmd C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2018b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c28377D.cmd)

在自动生成的 cmd_file 中,定义了.text (.text          :>RAMLS_PROG,  page = 0)

通过在自动生成的–cmd_file 之前的自定义 cmd_file 中添加命令、是否可以强制将位置置于.text (A lib)的某个部分的特定地址?

http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.htm 提供的解释 对于这一非常具体的案例…而言不够准确

此致

C. VALPARD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您计划添加一个与此类似的输出段规范...

    library_output_section
    {
    name_of 库.lib (.text)
    }> 0x00B100、第0页
    

    请注意、分配给硬编码地址、而不是指定的存储器范围。  在这种情况下、分配发生在对包含该硬编码地址的指定存储器范围进行任何分配之前。  无论此规范出现在何处、都将保持此订购。   

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的快速回答。

    按照您的说明,我尝试修改我的命令,但不幸的是,它不起作用。

    请查找耳戴:

     

    1. Link_Mathtests_debug_rts2800.cmd 的代码

    #define CODE_TEST_START 0x081000

    MEMORY /* MEMORY 指令*/

    {

    }

    SECTIONS /* SECTIONS 指令*/

    library_output_section

    {

    LINK_Mathtests_debug_rts2800_ca.lib (.text)

    }-->0x81000,第0页

     

    1. 链接过程的跟踪

    C:/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/TI-CGT~1.sps/bin/cl2000 -z -ic:/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/TI-CGT~1.sps/lib -stack_size=512 -warn_sections -heap_size=1024 -reread_libs -rom_model -m"Link_Mathtests_debug_rts2800.map"-cmd_file=C:\users\cl_size=1024 -reread_lib-rts\cl-link_define -r3200-define -define pru_tests -define -rts28002.pru1.bs-define -define -rts28002.ts=rtes\cl_tests -define output_file=./Link_Mathtests_debug_rts2800.out xil_interface_lib.obj xil_data_stream.obj xil_interface.Defaultxilcomms_rtiostream .obj rtiostream .obj rtiostre_utils.obj x_diplumptions_aps.gp37x28xds.fr28xds.obj r28xds.gp37x_doms.obj r28ds.obj r2837xds.gp37xders.obj /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2018b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c28377D.cmd /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2018b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2837xDPeripherals.cmd /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2018b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib /Users/F346142/Documents/StarterKit_TestMath/work/codegen/slprj/ert/Link_Mathtests_debug_rts2800/coderassumptions/lib/Link_Mathtests_debug_rts2800_ca.lib /Users/F346142/Documents/StarterKit_TestMath/work/codegen/slprj/ert/Link_Mathtests_debug_rts2800/pil/../instrumented/Link_Mathtests_debug_rts2800_rtwlib.lib

     

    1. 地图的提取

                   

    00082195  00000026    F2837xD_PieVect.obj (.text)

    000821bb  00000024    rts2800_fpu32.lib:cpy_tbl.c.obj (.text)

    000821df  00000022                      :I_div28.asm.obj (.text)

    00082201  0000001f    Link_Mathtests_debug_rts2800_rtwlib.lib:Link_Mathtests_debug_rts2800.obj (.text)

     

    我不理解…

     

    此致

     

    C. VALPARD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到链接器的调用包括以下两个条目...

    C:/Users/F346142/Documents/StarterKit_TestMath/work/codegen/slprj/ert/Link_Mathtests_debug_rts2800/pil/../instrumented/Link_Mathtests_debug_rts2800_rtwlib.lib
    C:/Users/F346142/Documents/StarterKit_TestMath/work/codegen/slprj/ert/Link_Mathtests_debug_rts2800/coderassumptions/lib/Link_Mathtests_debug_rts2800_ca.lib
    

    现在、调用第1行 RTW 上的库、调用第2行 CA 上的库。

    链接器命令文件中的库规范显示...

    [引用用户="Christian VALPARD"]

    library_output_section

    {

    LINK_Mathtests_debug_rts2800_ca.lib (.text)

    }-->0x81000,第0页

    [/报价]

    链接器映射文件显示...

    [引用 user="Christian VALPARD"] 00082201  0000001f    Link_Mathtests_debug_rts2800_rtwlib.lib:Link_Mathtests_debug_rts2800.obj (.text)

    我不是完全确定发生了什么。  但我对这个猜测充满信心。

     CA 的目标模块 Link_Mathtests_debug_rts2800_ca.obj 和  RTW 的目标模块 Link_Mathtests_debug_rts2800.obj 都定义了相同的函数。  由于 RTW 在链接器调用中首先列出、因此它是被使用的 RTW。  输出段 library_output_section 会被创建、但其中的规范与所需的库文件不对应、因此为空。  因此、需要考虑的一种解决方案是从链接器调用中删除 RTW。

    请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢乔治